This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65912:如何配置、设置/指定 OTP 以及 OTP 编程的提前期

Guru**** 2366860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594291/tps65912-how-to-configure-setup-specify-otp-and-lead-time-for-programming-otp

器件型号:TPS65912

我计划使用此部件为定制 ASIC 处理器(具有独立模拟电源轨)(3个 DCDC、8个 LDO)供电。 我不认为默认设置不够充分(但它是一个复杂的器件、因此可能需要对此进行讨论)。 我需要确保在启用和控制排序之前将 LDO 设置为正确的电压(理想情况下、使用使能端、但必要时通过 I2C)。 如果有一个软件工具来配置 OTP、是否有一种方法来验证/仿真配置、以及获取 OTP 器件所需的过程和时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、
    我已将您的请求转发给我们有关此部件的产品专家。 她将能够为您提供帮助。 感谢您通过 TI E2E 进行连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、

    大家好、我们 OTP 部件的工作方式 是它们具有默认的上电/断电序列、以及默认的启动电压。 器件开启后、您可以使用 I2C 将电压编程到所需的电压值(只要该电压处于该引脚的规格范围内)。 如果 TPS659121或 TPS659122的启动电压与您的系统不兼容、您可以联系您的 TI 销售代表、了解可提供的定制选项。

    以下是 TPS659121和 TPS659122的默认启动电压(来自数据表)。 每个引脚的电压范围选项也可在数据表中找到。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法关闭某些 LDO 和 DCDC、直到正确配置其电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick、

    不幸的是,这不是一个选择。

    谢谢、
    纳斯塔莎