请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM、 BQ34Z100
您好、TI 专家
我已在 12V_105Ah.gg.csv 上完成所有参数的配置。 导出文件并上传。 我还使用 bqstudio 捕获了屏幕截图。
我使用的电池为12V 105Ah。 我首先选择 chem ID 为0x0807。 在我使用参数对其进行配置后、bqstudio 上显示的状态看起来很糟糕。 不管用。
您能帮助检查我的文件吗? 如何校准我的系统? 该流程和工具是否有任何详细文档?