This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:如何在12V 105Ah PBA 电池上进行配置并校准

Guru**** 2558180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632996/bq34z100-g1-how-to-config-on-12v-105ah-pba-battery-and-calibrate-it

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEMBQ34Z100

您好、TI 专家

我已在 12V_105Ah.gg.csv 上完成所有参数的配置。 导出文件并上传。 我还使用 bqstudio 捕获了屏幕截图。

我使用的电池为12V 105Ah。  我首先选择 chem ID 为0x0807。 在我使用参数对其进行配置后、bqstudio 上显示的状态看起来很糟糕。 不管用。

您能帮助检查我的文件吗? 如何校准我的系统? 该流程和工具是否有任何详细文档?

e2e.ti.com/.../12V_5F00_105Ah.gg.csv.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您将需要执行您的化学 ID 识别、然后执行学习周期以确保监测计准确。 请参阅我们的工具 gpcchem 以了解 chem id 标识。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx Ahiakwo

    我已阅读 SLVA725、并且有一些问题。
    如果我执行化学 ID 识别并将其上传到 TI 网站、我可以获取化学 ID。 但是,我不能只选择一个 PBA chem ID 来测试我的系统。 上传.zip 文件后、我能否从 TI 获取对闪存进行编程的映像文件? 我的问题是、对闪存进行编程后、bq34z100在我的系统中无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3583.EV23000_5F00_876FW-Updater.zipHi

    我相信我以前曾向你们指出过这一点。 您正在 EV2300上使用较旧的 fimrware。 这就是阻止您的设备更新您的文件的原因。 您需要 使用附加的文件将 EV2300上的 fimrware 更新为 v3.1m 或3.1r。 为此、您需要2个 EV2300。 您有第二个 EV2300吗?

    为了响应使用通用铅酸化学 ID 的问题、我不建议您这样做。 您需要一个 chem id、gpc 返回的该 chem id 是与您的单元格匹配的。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx Ahiakwo

    我没有第二个 EV2300。 是否有任何方法可更新 EV2300的固件? 旧版本是否会影响任何结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已向您发送朋友请求、因此我们将其脱机
    谢谢
    Onyx