This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS731:输入电压至 Ven

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594149/tps731-input-voltage-to-ven

器件型号:TPS731

您好!

我的客户考虑使用 TPS73101。

在数据表中,
・VEN 引脚的最大额定值为-0.3V 至6V
・Ω EN 引脚高电平(已启用)为1.7V 至 VIN。

如果我们向 VEN 输入 VIN ~ 6V 的值、它是否起作用?

(条件)
VIN = 2.5V
Vout = 1.5V
VEN = 5V

此致、

Mayumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayumi、

    Ven 和 Vin 的建议工作范围为0至5.5V。 应用应保持在建议的工作电压范围内。 绝对最大电压范围仅为应力额定值、并不表示功能运行。 处于绝对最大电压范围内可能会影响器件的可靠性。

    对于输入电压= 2.5V、输出电压= 1.5V、输出电压= 5V 的应用、您处于建议的工作电压范围内;因此、您的应用应该可以正常工作。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的盛情款待。

    对于 TPS731、VEN 的输入电压范围是 VIN 的建议工作范围、不是吗?
    我告诉客户答案。

    谢谢

    Mayumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayumi、

    正确、Ven = 5V 在建议的工作范围内。

    非常尊重、
    Ryan