Other Parts Discussed in Thread: TPS731
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS731 您好!
我的客户考虑使用 TPS73101。
在数据表中,
・VEN 引脚的最大额定值为-0.3V 至6V
・Ω EN 引脚高电平(已启用)为1.7V 至 VIN。
如果我们向 VEN 输入 VIN ~ 6V 的值、它是否起作用?
(条件)
VIN = 2.5V
Vout = 1.5V
VEN = 5V
此致、
Mayumi