This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:TPS2384的 AC_LO

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592501/tps2384-ac_lo-of-tps2384

器件型号:TPS2384

 您好!

 我正在使用 TPS2384修订版001设计 PSE 器件、并找到勘误表 SLUZ014。

 此文档显示了必须将 AC_LO 连接到 Alta/B 的权变措施

 是否可以使用 AC_LO 通过此变通办法断开交流电源?

 或者,此解决方法是否仅适用于直流断开连接?

 此致、

 Hiroto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroto、您好!  

    您使用 TPS2384设计哪种类型的应用? 您需要哪些功能? 交流断开? 备选 B? 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 San Penny:

    我的设计是备用 B、能够进行交流断开。
    我想为我的客户提供交流和直流隔离功能。
    我想知道、即使 AC_LO 作为勘误表连接到 Alta/B、也仍然可以使用交流断开。

    此致

    Hiroto Yoshikawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hiroto,

    我正在与我们的设计人员进行核实、我会尽快回复您。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroto、您好!  

    很抱歉耽误你的回答。 我向我们的设计人员核实了一下、这里是我们的反馈。  

     勘误表中描述的问题仅在自动模式下存在、但交流断开只能在具有固件控制的电源管理模式下执行。 总之、如果您要实现交流断开、则必须将 TPS2384配置为电源管理模式、这不会出现问题、因此您无需实施权变措施。 谢谢。  

    此致、

    一分钱