This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103A:在低电流下提高效率

Guru**** 2647525 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24103A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593958/bq24103a-improving-efficiency-at-low-current

器件型号:BQ24103A

我目前正在 PCB 板上使用 BQ24103A、通过9.5V 输入为2节锂聚合物电池充电。 我注意到、当充电器以低电流(低于100mA)运行时、效率显著下降(降至约60%-70%)。

有时、我希望电路板在充电时处于低功耗模式、从而使充电器保持低电流状态。 是否有办法帮助降低低电流时的效率损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件 是2A 器件、当电流为100mA 时、效率下降是正常现象、60-70是正常现象。 您可以参阅数据表中的 P10以了解效率数据。 没有可能对其充电的方法。  

    此致。