Other Parts Discussed in Thread: BQ24103A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24103A 我目前正在 PCB 板上使用 BQ24103A、通过9.5V 输入为2节锂聚合物电池充电。 我注意到、当充电器以低电流(低于100mA)运行时、效率显著下降(降至约60%-70%)。
有时、我希望电路板在充电时处于低功耗模式、从而使充电器保持低电流状态。 是否有办法帮助降低低电流时的效率损耗?