This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM-GUI-SW:bq76pl455A-Q1

Guru**** 2368870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592535/bq76pl455evm-gui-sw-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455EVM-GUI-SW
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455EVMBQ76PL455A-Q1

您好!

我不熟悉 UART 通信。 我希望通过 BQ76PL455EVM 软件参考设计中指定的十六进制命令手动与主机 PC 和 BQ76PL455EVM 进行通信。

但是、每当我从软件指南中输入命令到命令窗口(如下图所示)并按发送时、都会出现通信超时错误。

请提供解决方案。

谢谢

Ritul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ritul、

    您能否确认 EVM 已设置为"单个"模式而不是差分模式? 有一个带有两个执行器的开关需要移动。

    您能否通过 GUI 按钮轮询电池电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我已通过移动2个开关将 EVM 设置为"单个"模式。
    通过 GUI 按钮、我可以轮询、平衡和控制所有内容。
    但是、一旦我启用手动命令窗口并为器件识别发出基本的 HEXADEC 命令、就会显示通信超时错误。

    谢谢
    Ritul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritul、

    我尝试过很少的 EVM、但没有发现任何问题。

    我也看不到该命令的任何问题。

    您是否更改了 EEPROM 设置?

    断电和上电、然后重试。

    我确定您不是手动轮询和发送命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Roger、

    我正在解释我已经完成的过程。

    1.打开 TI BQ76PL455 GUI。

    2.打开 bq76pl455A-Q1软件设计指南

    3.我将第一个 hexa 代码从 BQ76PL455的软件 REF 指南复制到 GUI 的发送命令窗口。

    4.按发送键后,我收到一个超时错误,该错误在附件中已连接(快照)。

    请帮助我解决此问题。

    谢谢

    Ritul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例程、

    您已经检查了 calc CRC。

    DA 83是 CRC。

    您有两个选项。

    1.89 00 00 0D 00 DA 83、取消选中 CALC CRC

    2. 89 00 00 0D 00和带有 CHECK CALC CRC。

    尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritul、

    我成功地看到 了您 看到的内容。

    关闭 EVM 电源、 退出 GUI。

    重新打开 EVM 电源、然后重新打开 GUI。

    在 选中 calc crc 选项的情况下键入十六进制命令、并且不要在条目中包含 CRC、如下所示:

    一旦进入超时状态、最简单的方法就是重置所有内容。 在正常应用中、您将尝试通信清除、然后尝试通信重置、最后重置器件。 借助 EVM、只需关闭所有器件并重新打开即可轻松实现。 如果您不重新启动 GUI、它将使您锁定。

    这将有所帮助。 当我 和你进入同一个位置时、它就能为我工作。