This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100-Q1:3.3V 线性稳压器控制器最大输出电流

Guru**** 2556280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633427/tps65100-q1-3-3v-linear-regulator-controller-maximum-output-current

器件型号:TPS65100-Q1

大家好、

您能否帮助澄清3.3V LDO 控制器的最大输出电流?

从数据表中可以看出、输出电流似乎取决于外部晶体管、在最佳情况下、最大输出电流是多少。 我的客户希望使用此功能、最大负载电流是他们的主要问题。

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dongbao、

    感谢您的申请。 您的客户的最大电流要求是什么?
    您能否提供有关应用设置(VI、VS、VGH、VGL)的更多信息?

    谢谢。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilona、

    我的客户希望3.3V LDO 控制器的输出电流至少为500mA。

    由于客户希望选择高度集成且灵活 的偏置解决方案来覆盖大多数单极 AVDD 显示屏、因此我还与客户核实了、tps65100-Q1可以满足他们的要求。

    此致、

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongbao、

    最大输出电流取决于您选择的外部晶体管。 对于数据表(BCP68)中建议的一个电流、您可以按如下方式计算最大输出电流- d/s 达到40至85时的 HFE   

    此致。

    Ilona