This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:状态机和输出不同步

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624737/bq24450-state-machine-and-output-not-in-sync

器件型号:BQ24450

你好。   我已经成功地在 BQ24450周围构建了一个充电器、并 完成了一些初步测试。  我注意到状态机输出(S1和 S2)似乎与输出不同步。  输出明显进入浮动模式- Vfloat 大约为13.96 (有点高),电流显著下降到<100mA (浮动模式,也有点高)。  S1和 S2均为低电平(<.15V)、这是升压模式的状态。  因此它们不是同步的。

这里发生什么事了?

第二个问题-我想能够让充电器处于深度恢复模式(电池电压<7.5V 时充电)。  我希望使用预充电输出(引脚11)、但这似乎不起作用。  即使在浮动模式下、该输出也是14.6V。  我是否需要将其他引脚条件绑定在一起才能显示恢复状态。  如果是、可能会建议什么?

谢谢、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将对此进行研究。 当我有答案时、我会告诉您。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、
    您是否知道状态机和输出不同步的原因?

    至于第二个问题、我想展示一下充电器处于深度恢复模式(电池电压<7.5V 时充电)。 我本来希望使用预充电输出(引脚11)、但这似乎不起作用、因为即使在浮动模式下、预充电输出也是高电平。 是否存在一个条件或一组引脚、我可以使用引脚11 (预充电)来显示电池正在充电?

    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、

    我用不同的 BQ24450进行了交换、得到非常稳定的结果- S1和 S2输出状态与输出不同步。 我的输出显然处于浮动模式、但最初 S1=S2=0V (升压模式)。 在通宵充电后、S1 (引脚10)为准高电平@2.5V、S2 (引脚9)仍为低电平@0V。 这对应于大容量充电模式。

    无论采用哪种模式、都存在一个系统性问题、即状态机不会反映输出端发生的情况。

    那么、您是否有一个电池充电器芯片可以更好地替代也显示充电状态的 BQ24450? 因为这个报告不正确。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    您能否发布您的原理图?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、

    好的、所有的 I/f IC 都是 CMOS、所以充电器芯片上没有负载。

    Dave


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能发布更清晰的图像吗? 这个很难看到。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、

    为了使其更清晰(放大时更少模糊)、我必须将其捕获在各个部分中。  您是否关心接口 CMOS 芯片?

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    我目前仅尝试查看充电器 IC。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、

    您的介质插入工具会降低分辨率。  当我捕获图像时、开始时非常清楚、但当它发布在这里时、就不那么清楚了。

    请告诉我这是否仍然不够清楚。  如果仍然不够清晰、我必须将其分为两部分进行分解和发布。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    既然您有机会查看原理图、您是否能够确定问题?  还是像我一样对这件事感到困惑?

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    查看您的原理图、您的充电电流约为9mA、低于最低25mA。 请调整 R2以解决此问题。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、

    感谢您对此进行深入研究。 不确定 R2是什么、但假设它是 Rt、那么这很有趣。 一些观察结果:

    首先、我要从您的响应中删除 Ipre-Chrg 将对 STAT1/STAT2状态机输出产生影响。 是这样吗?

    一些验证计算器:
    在2009年4月发布的 BQ24450数据表的末尾的示例中(这可能是过时的信息)、该示例显示了一个电流仅为10mA (低于25mA 最小值)的预充电电流。
    使用您的9mA、我的62R、我在 Q5上求解了 Vpre。 [VIN=16V;Vbat (min)=5V]、导通时 Q5两端的压降为5.42V。 这对于"导通"压降来说太高了。
    最后、假设 Q5上的压降为0.5V (最坏情况)、求解 Rt [Ipre-Chrg=50mA;Vin=16V;Vbat (min)=5V]、我得到的 Rt 为300R。 这是您想要的吗? 这意味着提高电阻将增大电流 Ipre-Chron。 嗯...

    只是尝试与您一起进入同一页面。

    再次感谢您的所有帮助。
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、

    忽略我之前说过的所有内容。 R2是 Risns。 在什么模式(状态)下、您如何获得9mA 电流?

    我有一个显示流入电池的电流的电流表。 在浮点模式下、我得到的计算值恰好是50mA。

    我缺少什么?

    谢谢、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    让我补充我以前的发言。  我的 Imax 输入电流计算如下:

    Imax =(Vin - Vbatt - Vdiode - Vqext)/R2

         =(16 - 10 (假设)- 1 - 1.5 (估计))/.27R

         = 3.5V/.27 ~ 13A!

    也许我不知道如何运行计算器、但我没有接近9mA 的电流。  我拍摄的是1A。  结束了。  实际上、我在每种模式下获得以下电流:

    批量= 0.9A (几乎按照计算值计算)

    升压= 0.9A

    float = 50-100mA (按计算)

    预充电=?   (不知道。  电池电量不足)


    我无法找到的是 Vilim 的值。  写操作不明确。  这可能是我的断开连接。 尽管如此、我的.27R 的大小与示例问题(.42R)中所示的大小相同。  

    谢谢、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、
    Imax-chg = 250mV/27 Ω= 9.25mA。 这就是我计算的充电电流为9mA 的地方。 IPRE =(VIN–VPRE–VBAT)÷RT。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您再次向我介绍这方面的内容。  现在、我看到9mA 的位置。   很难看到、但 Risns (R2)实际上是0.27R、而不是27R。  考虑到计算值已关闭100、这可以准确预测我实际得到的900mA 电流。

    好的、回到眼前的问题。  为什么状态机不报告电池充电器的正确状态?

    谢谢、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    出现此问题时、您能否发布 VBAT 和两个 STAT 引脚的示波器截图?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    是的、但需要一点时间..  步骤1是耗尽电池电量。  是否有您希望我从哪个电压开始?

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    如果可能、最好查看整个充电周期、看看 stat 引脚显示的内容。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    我正在处理这个。  我正在耗尽电池电量。 大约5小时前开始。   我处于@12.48V 的电池充电中心。 按当前速率、周末大部分时间可将其降低至10.5V。  这对于大容量充电状态来说足够低、但不能恢复电荷。  这足够好了吗? 明天早上、我将增加负载、使其更快地下降。

    谢谢、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    周末、我耗尽了电池电量并执行了充电过程。  我有原始形式的图片和数据。  

    简而言之、所有功能在批量和升压模式下都正常工作、但在浮点模式下、STAT1 (引脚10)不会达到5V。 当 STAT1变为高电平时、它处于 1.5V 电平、因此我的逻辑仍将其视为0V、 因此、状态机不会进入1/1状态(浮点)、而是看起来像进入0/1、这是批量充电模式。   此1.5V 是否正常?  我不会这么认为、但如果是这样、我必须使用这个1.5V 作为高电平、而不是5V。

    您希望这些数据/PIC 的呈现方式。  Word、Excel、还有其他东西吗?

    谢谢、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、
    图片应该是好的。 此外、您还将 STAT2上拉至什么? 您的原理图中未显示导线的位置。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、
    我很快就会准备好这些照片并发布。 我需要显示 GND 线在何处。

    对于 STAT2、它通过5k 电阻上拉至 Vcc (+5V)。 这就是我能够获得5V 信号的方式。

    问题出在 STAT1 (引脚10)。 状态机仅输出1.5V 电压。

    我将准备好照片。

    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、
    发生这种情况时、VFB 上的电压是多少?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、

    当充电器进入浮动模式[Stat1= 1.5V;STAT2=5V]时、VFB=2.37 (初始化)->2.34 (当探头被拔出时)、VFB 问题。 因此、如果它应该更接近5V、则不是。

    必须返回并重新采集更好的批量充电照片、然后等待浮动模式出现。 很快就会发布它们。

    谢谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    还在拍照片  此外、将电池充电器的部件列表汇总在一起。

    您能告诉我是否允许使用功率肖特基吗? 。  它通常具有较低的正向压降。

    谢谢、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    我提出的原因是、在浮点模式下、stat1和 stat2都应为高阻态模式。 STAT2在5V 时是合理的、因为 Q8 BJT 关闭并上拉至5V 电源轨。 状态1应约为2.3V、因为 Q9 BJT 也关闭、该引脚上拉至 VFB、这意味着在浮动模式下、该引脚上的电压应约为2.3V。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    现在我们知道问题所在。  如果 STAT1被拉至 VFB (2.3)、则 STAT1永远不会是真正的"高"电平。  高电平时、STAT1高电平是一个1.5V 信号。  如果数据表中注明 Stat1 hi 为1.5V、那么我错过了它。  现在、我需要制作一个可将1.5V 转换为5V 的接口。  这将为我提供我要查找的状态。  我可以使用差动放大器或电压为5V 的 P 通道 FET 开关来创建馈入 CMOS 逻辑的高信号电平。

    我会随时向您发布它的结果。

    谢谢、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、

    我之前曾问过一个问题、我可以使用什么来检测深度恢复再充电模式? 这是 Vbat < Vth 级别。 只要 Vbat < Vth、我就需要指示深度恢复模式。 我可以使用什么输出或引脚组合?

    谢谢、
    Dave