This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59401:关于 GS 寄存器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631625/tlc59401-about-gs-register

器件型号:TLC59401

大家好、

 

我们的客户希望使用灰度 PWM 函数、以便设置 GS 寄存器值。

之后、它们通过空白引脚控制 LED 的开/关。

我们知道,如果空白引脚为高电平,GS 计数器复位,但 GS 寄存器未复位。

因此,我们了解到,如果在切换空白引脚后使用与 LED 相同的亮度,则不必重新设置 GS 寄存器。

我的理解是否正确?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     

    您能告诉我这件事的进展吗?

    非常感谢您的验证。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kanemaru、

    很抱歉耽误你的时间。

    正确、您可以参阅数据表中的以下章节以了解更多详细信息:
    "输出使能
    TLC59401的所有 OUTn 通道可通过一个信号关闭。 当空白设置为高电平时、所有 OUTn
    无论器件的逻辑操作如何、通道都将被禁用。 灰度计数器也会复位。 时间
    空白设置为低电平、所有 OUTn 通道在正常条件下工作。 如果空白变为低电平、则返回高电平
    同样、在不到300ns 的时间内、所有被编程为打开的输出都将以编程的数量打开
    灰度时钟或消隐信号为低电平的时间长度(以较低者为准)。 例如、如果全部
    输出被编程为打开1ms、但空白信号仅在200ns 内为低电平、所有输出打开时间为
    即使在空白信号已经变为高电平后某些输出打开、也为200ns。"

    谢谢。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth - San、

    感谢您提供信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth - San、

     

    我还有一个问题。

    我们的客户希望仅通过空白引脚控制 LED 开/关序列。

    而且、他们猜他们可以在以下时序图中控制 LED 开/关。

    如果您有任何疑虑、请告知我们吗?


     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kanemaro-San、

    有一个问题。

    您可以参阅下图:

    从高电平变为低电平后、只有当 GSCLK 数大于4096时、OUT 才会在预期的 GS 占空比中打开。 这意味着在客户应用中、如果他们使用 Gs<100、则在100 CLK 期间、GS CLK 将打开 OUT、但如果 Gs>100、则在100 CLK 打开期间、OUT 将始终打开、更改 GS 不会更改亮度。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth - San、

    感谢您提供详细信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru