This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS57114-Q1:最小电感

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594003/webench-tools-tps57114-q1-minimum-inductance

器件型号:TPS57114-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

为什么要确定以下最小电感?

如果我们设置的值低于这个"LowerBound"、是否有问题?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 可计算电感范围。 它基于相对于用户提供的最大负载电流计算出的纹波电流。 使用较小的值将导致电感器中的纹波电流相对于负载电流更大。 在某些情况下、如果纹波电流超过0.8A、则可能会影响电流限制