This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:您能告诉我有关"TPS61169#39;s DIM 引脚=L 模式&quot 的信息吗?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3508, TPS61169, TPS61158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633948/tps61169-could-you-tell-me-about-tps61169-s-dim-pin-l-mode

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件:LM3508TPS61158

大家好、团队成员。

我的客户现在使用 LM3508。

但是、由于以下因素、LM3508很难使用、将来需要更换。

因数:由于电流设置电阻器上的放大器失调电压影响、LM3508将具有一些低电流偏移。

因此、确保0mA 电流的唯一方法是将使能输入拉低。

(我的客户希望 DIM 引脚= L 时电流为0mA)

问得好。

如果 TPS61169设置为 DIM 引脚= L、ILED 是否完全切断?

此致、

Masumi Sekiguchi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Masumi
    是、当 CTRL 为低电平时(低于数据表中规定的0.4V)。 应该没有输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Caryss-San。

    非常感谢您的回复!
    我们将与您联系、以了解您是否可以将其用作客户 LM3508的未来替代产品。

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi San、
    如果您正在寻找同步器件、另请查看 TPS61158。
    我可以知道什么是 yoru 应用吗? 谁是终端客户、什么是终端设备? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    此项目的应用(终端设备)为"行车记录仪(车内)"。
    但我无法识别终端客户、因为该项目客户是 EMS 制造商。
    抱歉。

    此致。