Other Parts Discussed in Thread: LM3508, TPS61169, TPS61158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61169 主题中讨论的其他器件:LM3508、 TPS61158
大家好、团队成员。
我的客户现在使用 LM3508。
但是、由于以下因素、LM3508很难使用、将来需要更换。
因数:由于电流设置电阻器上的放大器失调电压影响、LM3508将具有一些低电流偏移。
因此、确保0mA 电流的唯一方法是将使能输入拉低。
(我的客户希望 DIM 引脚= L 时电流为0mA)
问得好。
如果 TPS61169设置为 DIM 引脚= L、ILED 是否完全切断?
此致、
Masumi Sekiguchi。