This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:SENSE_EN 引脚和输出滤波器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633643/tps7b7701-q1-sense_en-pin-and-output-filter

器件型号:TPS7B7701-Q1

[ TPS7B7701-Q1 ] SENSE_EN 引脚和输出滤波器

您好!

您能否帮助我的客户最终确定其 TPS7B7701-Q1设计?



该引脚无需任何滤波器即可连接到 GND、对吧?
根据 EVM 原理图、这应该没问题。







我的客户会使用以下输出滤波器。 如果您有任何疑虑、您能看看并告诉我吗?

Murata 的 EMI 滤波器 BLM21PG331SN
www.murata.com/.../productdetail

10uF 和47pF 至 GND

10nH





提前感谢您的支持。
此致、
Ken



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    是的、无需任何滤波器即可将 SENSE_EN 引脚接地。

    至于输出滤波器、在 BLM21PG331SN 滤波器之前、是否有一个2.2uF (或更大)的电容器连接到 LDO 输出? 我们通常建议将最小输出电容尽可能靠近输出引脚进行连接。 如果10uF 是离输出最近的电容、则滤波器在频率低于1.5MHz 时的阻抗需要小于5欧姆。 如果不是、或者客户不确定、则在滤波器的另一侧添加至少2.2uF 的电容器更安全。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您分享想法!

    让我按如下方式更新原理图。 它们在 EMI 滤波器之前确实有10uF 的电容。
    你有什么意见吗?



    谢谢、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    感谢您提供更多原理图。 使用输出节点上的10uF 电容时、这应该可以正常工作。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Kyle!

    对我和我的客户都很有帮助!

    谢谢、
    Ken