This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530-G1:放电终止禁用系统输出

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161, BQ27530-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628474/bq27530-g1-discharge-termination-disable-system-output

器件型号:BQ27530-G1
主题中讨论的其他部件:BQ24161BQSTUDIO

我将 BQ27530-G1电量监测计与 BQ24161电池充电器结合使用。  BQ24161的 SYS 输出连接到 TPS61236、该器件将系统负载调节至5V。  在执行学习周期时、我断开了 BQ24161的电源输入、以便系统从电池运行、直到达到完全放电点。  此时、系统开始循环打开和关闭、我认为这是由于负载移除时电池电压恢复引起的。

由于这似乎是一种典型的使用场景、其中未连接输入并从电池运行、因此电量监测计会断开电池以防止进一步放电。  SysDown 设置电压阈值为3150mV、SysDown 设置电压时间为2s、SysDown 清除电压为3400mV、最终电压为3000mV。  IT 配置的终止电压为3000mV、术语 V Delta 为200mV、重新关系时间为500s。  该电池是一款 UltraLife UBBL23、由两节18650电池组成、采用1S2P 配置。  总容量为4800mAh、电压范围为3000mV 至4200mV、欠压限制为2500mV。

是否有办法配置 BQ27530以断开 BQ24161中的内部 FET、从而使 BAT 输入与 SYS 输出断开、直到电源连接到 BQ24161的输入?

这可能是由于电量监测计未完成学习周期而导致的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chis、

    bq27530不控制充电和放电 FET。 它所做的就是向充电器广播充电电流和充电电压。 您是否有 bqstudio 日志文件来显示此行为。 FET 的开启和关闭不会由学习未成功完成导致。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我确实有一个已附加的放电周期日志文件。  这是一个要上传到 监测参数计算器(GPC)工具的日志、因此它只记录了时间、电压、电流和温度等最小信息。  在第7247行附近、您可以看到电路板开始循环通电时出现通信开始错误。

    我不确定电路板的打开和关闭是由 FET 的打开和关闭引起的。

    阅读 BQ27530的数据表、它还控制 BQ24161的充电使能和终止功能。

    我并不是完全试图控制 BQ24161中的 FET。  我要实现的是、当电池达到3000mV 的完全放电电平时、将会禁用 BQ24161的 SYS 输出为系统供电、以防止电池进一步放电。  当电源被连接时、到系统的输出将被启用并且电池将开始充电。  这似乎是 BQ27530和 BQ24161的常见用法、是否可以配置 BQ27530的数据闪存(数据存储器)以实现此功能?

    感谢 you.e2e.ti.com/.../discharge1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我相信、在使用 bqstudio 从监测计记录所有寄存器的同时、复制命令不会太困难。 除了从中提取的 gg 文件之外、查看寄存器将帮助我们了解您的设置有什么问题。 电量监测计可能会进入关闭和打开充电器的状态。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要附加一个日志文件、其中启用了所有寄存器、并从数据存储器导出 gg.csv。  日志文件不是从充满电的电池开始、而是显示电路板何时开始循环打开和关闭。

    谢谢、

    Chrise2e.ti.com/.../5001.BQ27530.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    感谢您共享文件。 我查看了日志、我看到您的放电流已超过了设置为3V 的端接电压。 您的放电方式低至2.6V、甚至低于 Vregin 的最小电源电压、以支持 df 更新。

    当放电至仅3V 时、您是否会看到相同的行为?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    如何将电压放电至仅3V?

    我的理解是电量监测计 BQ27530和电池充电器 BQ24161会处理电池断开连接的问题、以防止进一步放电。 在 BQ24161的数据表第9.3.6"仅连接电池"部分中、它指出、如果电池小于 VBATUVLO、内部电池 FET (Q4)将保持关断状态、BAT 为高阻抗。 由于 BQ27530旨在与 BQ24161配对、如何更改配置以在3V 时停止放电?

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    您的理解不正确。 bq27530没有内置 AFE 来控制能够在达到阈值时切断放电的 FET。 充电器上的 UVLO 设置是固定的、我不认为是可编程的。 您的主机 uC 应该是智能的、以便在 SOC 达到0%时关闭系统、并且不允许持续放电低至2.5V、这是充电器的 UVLO。 或者、您可以添加具有充电和插入 FET 的二级保护器件、以切断3V 放电。

    谢谢
    Onyx