主题中讨论的其他部件:BQ24161、 BQSTUDIO
我将 BQ27530-G1电量监测计与 BQ24161电池充电器结合使用。 BQ24161的 SYS 输出连接到 TPS61236、该器件将系统负载调节至5V。 在执行学习周期时、我断开了 BQ24161的电源输入、以便系统从电池运行、直到达到完全放电点。 此时、系统开始循环打开和关闭、我认为这是由于负载移除时电池电压恢复引起的。
由于这似乎是一种典型的使用场景、其中未连接输入并从电池运行、因此电量监测计会断开电池以防止进一步放电。 SysDown 设置电压阈值为3150mV、SysDown 设置电压时间为2s、SysDown 清除电压为3400mV、最终电压为3000mV。 IT 配置的终止电压为3000mV、术语 V Delta 为200mV、重新关系时间为500s。 该电池是一款 UltraLife UBBL23、由两节18650电池组成、采用1S2P 配置。 总容量为4800mAh、电压范围为3000mV 至4200mV、欠压限制为2500mV。
是否有办法配置 BQ27530以断开 BQ24161中的内部 FET、从而使 BAT 输入与 SYS 输出断开、直到电源连接到 BQ24161的输入?
这可能是由于电量监测计未完成学习周期而导致的?
谢谢你。