This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:Vout = 4V 时所需的最小输入电压?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001, TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593708/tps7a7001-minimum-required-input-voltage-for-vout-4v

器件型号:TPS7A7001
主题中讨论的其他器件: TPS7A8300

您好!

我正在寻找符合以下规格的 TI LDO、

VIN = 4.5 ~ 5.0V / Vout = 4V / Iout = 2A /使能=高电平有效/封装= SO8 /低压降电压。

我在 TI 的网页上找到了 TPS7A7001。

关于标题,4V 输出电压的最小输入电压是多少?

如果还有其他合适的器件、请告诉我。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4.38V、我对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    正确的做法是、支持4VOUT 的最小电压为4.38V。 请记住、在该区域运行时、PSRR (电源纹波减少)将接近0。

    另一种选择是 TPS7A8300、其最大压降电压为125mV、因此可在4.2V 至4V 范围内轻松实现出色的运行性能。 请参阅下表、其中显示了1.4V 和1.5V 至1.2V 输出电压下的性能:

    这是否能回答您的问题?

    如果不是、请告诉我。


    此致、