This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46000-Q1:LM46000-Q1开关稳压器低 EMI 解决方案

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46000PWPEVM, LM46000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633527/lm46000-q1-lm46000-q1-switching-regulator-lower-emi-solution

器件型号:LM46000-Q1
主题中讨论的其他器件:LM46000PWPEVM

我们 尝试使用 LM46000-Q1开关稳压器来满足 RE102接地发射规格。  注意到 LM46000PWPEVM 评估板上 SW 和 GND 之间的空白部件位置。  在 SW 和 GND 之间使用0.012uF 电容器、稳压器(和乘积)通过了 RE102规格。  

问题: 这是否是可接受的设计修改?  这样的电容器如何对稳压器的性能产生负面影响?  我们注意到使用0.022uF 电容器时的热量、使用0.012uF 电容器时没有明显的热量。  

详细信息: 5V、100mA 输出。  6-40V 输入。  电容器将是100V 器件。  

2. 使用 WEBENCH 模拟 LM46000-Q1配置。  

问题: 运行20-35度相位裕度的潜在问题是什么?  可能会发生什么不稳定性?  不稳定如何影响电路运行?

e2e.ti.com/.../8078.Power-sup_2E00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G.J.

    空白焊盘用于散热键二极管、如 本原理图所示 (pg4、靠近 CBOOT)、但您不需要这样做。

    您添加的电容器基本上创建了压摆率控制。  电容可降低开关节点上的 dv/dt、从而降低 HF 辐射发射。  该实现的缺点是系统效率降低。  您实际上是在以开关频率对该电容器进行充电和放电。  在400kHz 时、0.022uF 至6V (最佳情况)仅在该电容器中就会额外产生160mW。 加上传导 EMI 将会更糟、因为增加的开关电流将为电容器充电。

    您可以使用其他方法来降低辐射 EMI。  您可以使用缓冲器(串联 RC、恰好在相同的焊盘上)或通过将电阻器与引导电容器串联(不是太大、最大几十欧姆)来使用压摆率控制。

    2.低相位裕度将在任何类型的瞬态期间在输出端产生振铃(请参阅此图)。 过冲幅度取决于其他因素、但稳定时间适用)。  如果瞬变足够极端或组件足够敏感、则会损坏组件。 加上组件的裕度会改变波特图、使相位裕度变差。  我们建议相补角至少为45度。

    Sam