This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4254-Q1:可以将跟踪输入连接为"遥感"

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4254-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593371/tps7b4254-q1-can-tracking-input-be-connected-as-remote-sense

器件型号:TPS7B4254-Q1

您好!

我的输入为12VDC、所需的输出为4.2V。 输出通过 大约10-15欧姆的串行电阻进行馈电。

输出电流本质上是动态的、可在零至100mA 之间变化、压摆率高达200mA/ms。

如果我使用 TPS7B4254-Q1 LDO 馈入该输出、能否使用其跟踪输入来实现"遥感"功能?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    您能否向我们发送原理图、说明您计划如何连接 TPS7B4254-Q1? 这将非常有帮助。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试实现的目标是、尽管电阻器为10欧姆、但仍能保持4.2V 输出、并且负载电流可能在零至100mA 之间变化、因此输出将变化1V、并应通过拉平 LDO 输出进行补偿。

    这2个选项是:

    1、将实际输出连接 到 FB、让 TPS7B4254控制环路产生该补偿-这是最简单的解决方案、但恐怕该解决方案会产生振荡... 你怎么看?

    第二个选项是测量10R 电阻器下降的电压、将其添加到4.2V 基准电压、并将结果馈入 ADJ 输入。 我不确定这是否也不会成为振荡的... 也许向反馈环路添加延迟会有所帮助?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    我同意第一个解决方案似乎会出现一些振荡问题。

    第二个解决方案是解决此问题的有趣方法。 看起来应该可以正常工作、但我会在实施此解决方案之前尝试在 EVM 上进行测试、因为我们以前从未尝试过这种方法。

    此致、
    标记