This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:使用锂离子电池为 TPS65916供电的最佳方法?

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628407/tps65916-best-way-to-power-tps65916-from-a-li-ion-battery

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件: AM5716

您好!

我设计了采用 AM5716处理器的电路板、并计划使用配套的 PMIC TPS65916。

我计划将 VSYS (VCCA、SMPS_IN 和 LDO_IN)直接连接到电池、但显然是默认设置(我计划使用 SD 接口时需要) OTP 配置将 LDO1置于旁路模式、文档指出 LDO 旁路模式的最大 VIN 为3.6V、因此我无法这样做 (电池电压最高可达4.2V)。

将 LDO12_IN 从预稳压的3.3电源中获取将不起作用、因为 LDO2的默认 OTP 配置为1.8V (需要为 VDDA_1V8 PHY 供电)、在该模式下、LDO 的最大 VIN 为 VCCA、由于电池放电、该电压可能会低于3.3V。

显然、我无法通过预稳压电源和电池提供 VCCA、因为数据表中提到应连接这些引脚。

是否唯一具有高功率降压/升压转换器以实现3.3V 稳压的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    您可以在锂离子电池和 LDO12_IN 之间使用固定的3.3V LDO。 这里唯一的问题是、如果您需要系统以低电池电压启动、您需要确认是否可以满足 LDO1输出上 SDIO 域的最小电压。 但在本例中、我认为您无需担心 LDO12_IN 高于 VCCA。

    或者、如果处理器上的最大 PHY 电流小于200mA、则可以考虑仅通过 LDO3为 PHY 供电、并将 LDO2保留为未使用状态。 在这种情况下、您可以通过 VDDSHVx 电源为 LDO12_IN 供电、因为 LDO1在 VDDSHVx 之后进行定序。 如果在电源电压出现之前启用了 LDO2、则 LDO2在这种情况下可能无法工作、但在这种情况下、它是否未使用也无关紧要。

    如果这些选项不起作用、我认为如果您需要~2.8V 至~4.2V 的电源电压、您可能需要降压/升压来为 LDO12_IN 供电。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl

    感谢你的答复。
    我的主要目标是使 SMPS 直接通过电池供电、从而无需板载高功率降压/升压、并提高效率。 我会满足于由一个为 LDO12_IN 供电的相对低功耗降压/升压转换器。

    我是否无需担心 LDO12_IN 高于 VCCA? 查看数据表4.5、我担心 LDO2处于正常模式、Vout=1.8、并且输入电压高于指定的限值。 以这种方式使用它是否安全? 或者、用这种方式为其加电而不使用 LDO2的输出电压是否安全? 最好能够以低于3.3V 的电池电压启动。

    我计划使用 USB3.0 SuperSpeed 和 SATA 2.0接口、而功耗估算工具可在1.8V 模拟 PHY 电源轨上提供大约120mA 的功耗。 假设我可以通过 LDO3为这两个器件供电、是否安全?

    如果我理解正确、VDDSHVx 是 PMIC 不提供的单独电源(SDIO 除外)、它由 PHY 使用 GPIO 通过负载开关进行定序、对吗? (请参阅《TPS65916用户指南》中的 PowerAM571x 图1)、正确吗?

    (*经过编辑以阐明接口的使用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者、我也可以使用降压转换器从电池获取2.8V 电压、并使用它来支持 LDOx_IN (除了 LDO4从5变为3.3、我仍然需要单独的升压)、并且完全不使用 LDO1并通过外部 VDDSHVx 源提供 VDDSHV8 (SDIO) (数据表允许同时升高它们)。

    对我来说听起来不错、您是否看到此解决方案存在任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    >我是否不需要担心 LDO12_IN 高于 VCCA? 查看数据表4.5、我担心 LDO2处于正常模式、Vout=1.8、并且输入电压高于指定的限值。 以这种方式使用它是否安全? 或者、用这种方式为其加电而不使用 LDO2的输出电压是否安全? 最好能够以低于3.3V 的电池电压启动。

    [Karl]您确实需要确保 LDO12_IN 小于 VCCA。 我要说的是、如果您将 LDO 从 VCCA 连接到 LDO12_IN、则由于 LDO 压降、它必须小于 VCCA。 在这种情况下、LDO12_IN 不可能高于 VCCA。 我认为这与您的建议相同、只是您建议使用降压而不是 LDO。

    >我计划使用 USB3.0 SuperSpeed 和 SATA 2.0接口、而功耗估算工具可在1.8V 模拟 PHY 电源轨上提供大约120mA 的功耗。 假设我可以通过 LDO3为这两个器件供电、是否安全?

    [Karl]是的、只要您不打算添加更多会增加电流的 PHY 使用量。 LDO3可提供高达200mA 的电流。

    >如果我理解正确、VDDSHVx 是 PMIC 不提供的单独电源(SDIO 除外)、它由 PHY 使用 GPIO 通过负载开关进行定序、对吗? (请参阅《TPS65916用户指南》中的 PowerAM571x 图1)、正确吗?

    [Karl]正确、VDDSHVx 电源应该由一个由 REGEN1排序的外部开关供电。

    >或者、我可以使用 BUCK 从电池获取2.8V 电压并使用它来支持 LDOx_IN (除了 LDO4从5中生成3.3电压、我仍然需要单独的升压) 而完全不使用 LDO1、并通过外部 VDDSHVx 源为 VDDSHV8 (SDIO)供电(数据表允许同时升高电压)。

    [Karl]如果您想支持双电压 SD 卡、则需要 LDO1。 如果是、则需要将 SDIO 电源设置为1.8V、而剩余的 VDDSHVx 电源保持在3.3V。 因此、您必须为此使用单独的电源。
    如果 SDIO 只需要3.3V 电压、则可以将其与其他 VDDSHVx 电源轨组合使用、而不使用 LDO1。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl

    感谢您的说明。

    最后一个问题是、最好将 REGEN 用作转换器上的"使能"引脚、还是最好将其用作负载开关的控制信号、同时始终启用转换器? 我想在这两种情况下、我都需要确保从 REGEN 变为高电平到处理器引脚上出现电压的时间都在电源定序限制范围内、因此不会出现太晚。 无需使用单独的 IC 即可实现负载开关功能、这很有吸引力、但我想这是一种更快的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    负载开关或降压均正常。 我们在用户指南中所做的系统假设是、将有一个预稳压3.3V、因此负载开关比另一个降压转换器更便宜/更小。 但是、如果您没有、使用3.3V 降压稳压器是可以的。

    您正是关于定序和要求、但我们确实在加电序列中的 REGEN1之后增加了2.5ms、专门用于允许外部降压斜升。 您应该能够获得上升时间小于2ms 的降压。

    此致、
    Karl