This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:对于同一传感器的多个样本、FOD 校准未显示相同的行为

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631003/bq51050b-fod-calibration-not-showing-the-same-behavior-for-multiple-samples-of-the-same-sensor

器件型号:BQ51050B

您好!

我已对  基于 BQ51050的传感器进行 FOD 校准。 在 第3部分 FOD 预合规性测试指示的所有5个位置中、其报告的 PLoss 介于-250mW 和0mW 之间(我在 AVID Technologies、Inc.中找到的有关第3部分 FOD 预合规性测试的信息 FOD 发送器用户指南),如所附文件(FOD-Calibration.xlsx)中所示,该文件显示了完整的充电周期。

为了验证校准、我已经在另外两个传感器中测试了校准后的 Rfod 和 Ros 电阻器、现在报告的输出电容值不在 -250mW 和0mW 范围内、如  第3部分 FOD 预合规性测试所示。 请参阅随附的文件(FOD-Validation.xlsx) 、其中显示  了3个传感器的完整 charginge2e.ti.com/.../FOD_2D00_Calibration.xlsxe2e.ti.com/.../FOD_2D00_Validation.xlsx 周期。

我已经测量 了组装电路板的 R1、Ros 和 Rfod、这些值如下:

D008: Rfod:232.6;R1:2.195K;Ros:15.72K

C6AF: Rfod:232.5;R1:2.099K;Ros:15.73K

C3E8: Rfod:232.5;R1:2.183K;Ros:15.72K

此外:

-我使用  了 AVID Technologies 公司 用于所有测量的 FOD 发送器。

-变送器配置为 AVID Technologies、Inc.上规定的预合规性测试所指定的20mW 偏移 《FOD 发送器用户指南》。

- Rfod、 Ros 和 R1电阻 器的容差为0.1%。

我的问题是这些不同的 FOD 行为  是否符合预期。 如果是、我应该如何解释这些结果? 传感器是否已校准? 如果没有、我如何保证校准适用于所有生产的传感器? 如果我解决这2个传感器的校准问题、我可能会损坏校准后的传感器、因为其 在东侧位置报告的 Ploss 可能高于0mW。

感谢您的帮助、

Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已就这一问题回复了您的私人邮件。