Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51013B 大家好、
我目前正在尝试获取 BQ51013B 正常运行的自定义系统。 遗憾的是、BQ51013B 的输出看起来并不正确。 我已附上 OUT 信号和 RECT 信号的示波器图。 我遇到了这个主题、并完成了其中讨论的项目。 我发现 CA1系列的电容器是0402而不是0603。 现在、我将仔细检查 C1和 C2的测量值和计算结果、如该数据表的公式6中所述。 根据下面所示的行为、是否还有人建议先调查其他哪些地方?
此致、
Eric
图1:输出
图2:矩形