This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:UVLO 电压和斜坡引脚

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633086/lm25118-uvlo-voltage-and-ramp-pin

器件型号:LM25118

会伙计们、

我  已将 LM25118用于直流/直流转换器、其适用范围如下:

输入电压:9 - 36 VDC

输出电压:12 VDC

输出电流:2A

一个问题是、在启动周期后、引脚 UVLO 上的电压为低电平。 我认为首先 是芯片进入断续模式、但测量的断续模式关断时间与计算的时间不同。

那么、mijn 问题是  :芯片是否确实处于打嗝模式? 或者还有其他问题吗?

DIT 是我使用的模式。

蓝色表示引脚 UVLO 处的电压、黄色表示引脚斜坡的电压、Vin 为19VDC、无负载、

引脚 UVLO 被定期置位

这是引脚 SS 处的电压。

此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    SS 引脚电压看起来很奇怪。 转换器是否在任何情况下实际进行开关和调节?
    您能否尝试断开 VCCX 引脚与 VOUT 的连接、看看这是否会产生影响?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    当我进行测量时、VCCX 接地。 开关频率为300kHz。

    昨天我发现、由于 MOSFET 的开关、SS 引脚电压看起来很奇怪。 当 MOSFET 未开启/关闭时、SS 电压会按照预期的 FB 电压正常。

    那么问题可能是 开关尖峰电压、不能吗?

    这是我将斜坡接地时的测量值。 您可以看到、当频率接近开关频率300kHz 时、尖峰仍然存在。

    此致、

    Hao