请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 尊敬的先生/女士:
我正在使用 BQ28Z610evm-532评估 BQ28Z610。 现在、我能够对电池进行充电和放电。 但是、我注意到电量监测计百分比始终保持在100%、即使我让它在3.2V 至2.5V 的放电范围内也是如此。 调整此值以正确显示电池电压百分比的步骤是什么? 当电压为2.5V 时、我预计它可能会显示78%。
下面是我正在使用的电池 LiFePo4。
此致、
公里/小时