This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3.6V LiFePO4 1S 电池的电量监测计和电池 ID

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627334/fuel-gauge-and-chem-id-for-3-6v-lifepo4-1s-battery

主题中讨论的其他器件:BQ27542-G1GPCCHEMBQSTUDIO

您好!

现在、客户正在寻找能够支持3.6V LiFePO4 1S 电池的 TI 电量监测计。 他们还想知道你是否有  来自索尼的用于 Fortelion 的 Chem ID。 现在、他们正在考虑 使用具有 HDQ 接口的 bq27542-G1作为电池组侧电量监测计。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq27542-G1是一个不错的选择。 他们需要运行我们的在线工具 gpcchem 来确定其电池的匹配项。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的评论。 实际上、我在 bqStudio 中找到了 ChemID、因此我了解它的算法可以支持 LiFePO4 3.6V 电池。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    请允许我询问更多信息。 现在、客户计划将电量监测计用于1s1p LiFePO4电池、可使用低至2.0V 的电压。 在这种情况下、监测计需要在2.0V 电压下运行、但 bq27542-G1和其他 TI 电量监测计的最低输入电压为2.7V。

    因此、如果您有任何用于1节 LiFePO4电池的解决方案、请告诉我。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    在这种情况下、您需要考虑 bq27750。 它可由低至1.8V 的电压供电

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢你的建议。 我检查了 DS、并了解1.8V 是最小 VSHUTDOWN–、建议的最小电池电压应为2.2V。 我的理解是否正确?  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    没错。
    另一种选择是使用 bq27542和升压至 Regin 为芯片供电、同时 Vbat 连接至电池电压。 bq27750没有两个用于测量电压和为芯片供电的独立引脚、因此升压转换器不能与芯片配合使用

    谢谢
    Onyx