This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:lm5175不支持超过4A 的电流、

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593151/webench-tools-lm5175-lm5175-is-not-supporting-more-than-4a-of-current

器件型号:LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们为 LM5175上的12v 8A 降压/升压设计了该板、

但电路板不支持超过4A 的电流(仅47瓦的功率),

 当我们将负载增加到4A 以上时,输出电压 Vout 从12V 降至9V。

请提前向我们推荐解决此问题的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享原理图和详细的工作条件。 此外、请在 正常运行期间以及问题发生时分享实验结果/波形。

    此致、