主题中讨论的其他器件:TPS23754、
您好!
在我们的设计中、我们使用输入电源电压范围为36V - 57V 的此器件来生成12V 输出。
当输入电源低于36V 时、电源输出关闭。
现在、我们要使用输入范围为20V - 57V 的该部件。 为了使其正常工作、我们需要在设计中进行哪些更改?
请参阅随附的原理图。
Thanks.e2e.ti.com/.../TPS23754.pdfe2e.ti.com/.../6735.TPS23754.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我们的设计中、我们使用输入电源电压范围为36V - 57V 的此器件来生成12V 输出。
当输入电源低于36V 时、电源输出关闭。
现在、我们要使用输入范围为20V - 57V 的该部件。 为了使其正常工作、我们需要在设计中进行哪些更改?
请参阅随附的原理图。
Thanks.e2e.ti.com/.../TPS23754.pdfe2e.ti.com/.../6735.TPS23754.pdf
尊敬的 Thomas:
我们的供应商使用 TPS23754-1、因此我无法使用 PPD 引脚选项来使 I t 用于24V 输入、因为该引脚为 N/C
如果我想让设计在24V 输入电源下工作而不使用外部适配器、我认为我应该执行以下操作:
1 -断开 APD 与 GND 的连接
2 -在 VDD 和 VSS 之间连接一个电阻分压器、以便当 VDD 为24V 时、我将获得大约1.6V 至 APD 的电压。
您能否确认这是否正常或是否需要进行任何其他修改?
谢谢、
Prasanna
您好 Prasanna、
1.如果您对24V 输入有任何疑问,我将查看更多信息,并在稍后向您提供反馈。
2. DEN 引脚可用于在拉至 VSS 时关闭热插拔 FET、但在大多数情况下、它用作检测。
如果您将其更改为其他值、则 PD 的正常检测将受到影响。
基本上、VDD-VSS UVLO (33.9-36.1V)将决定关闭内部 FET 的输入电平。
谢谢你。
此致
Jack Chen
尊敬的 Jack:
早上好!
我们将 TPS23754-1替换为 TPS23754。
现在、我们观察到芯片在较低电压下工作、但仍然很奇怪-
启动时所需的最小 VDD 为27.66V、启动@满载运行后的最小 VDD 为24.42V。
数据表清楚地显示、转换器启动电压为15V。
PPD 引脚上的电阻分压器为47k 和3.6k、为 PPD 引脚提供1.7V 电压。
我们是否需要修改 TPS23754连接上的任何其他内容?
谢谢、
Prasanna
您好 Prasanna、
在我看来、当您要使用24V 输入适配器时、PPD 引脚的启动电压设置可能为20V。
在本例中、根据我的计算、PPD 引脚上的电阻分压器为40k 和3.6k。
转换器启动电压是 VC 引脚电压、首先由 VDD1充电、然后在转换器启动后、VC 将由偏置绕组供电。
因此、VDD1应连接到 VDD。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致
Jack Chen