This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754-1:此器件上的输入电源电压范围

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646111/tps23754-1-input-supply-range-on-this-device

器件型号:TPS23754-1
主题中讨论的其他器件:TPS23754

您好!

在我们的设计中、我们使用输入电源电压范围为36V - 57V 的此器件来生成12V 输出。

当输入电源低于36V 时、电源输出关闭。

现在、我们要使用输入范围为20V - 57V 的该部件。 为了使其正常工作、我们需要在设计中进行哪些更改?

请参阅随附的原理图。

Thanks.e2e.ti.com/.../TPS23754.pdfe2e.ti.com/.../6735.TPS23754.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanna、

    首先、您需要决定24V 适配器的 Oring 方法。 有关选项2 (PD 控制器之后)适配器 Oring 的详细信息、请参阅此应用手册 :www.ti.com/.../slva306a.pdf

    其次、您需要确保变压器能够处理宽输入电压。

    最棒的
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的回复。

    是的、ORing 方法很好。

    我本来应该更详细地询问我的问题-如果我通过 PoE CAN 芯片工作提供24V 电压、而不是通过 PoE 提供48V 标称电源?
    在这种情况下、我不需要使用 ORing 等
    我知道这对于 PoE 而言"超出规格"、但如果我有一个专用接口连接到24V 工作的 PoE 输出、那么我猜这不会是问题。

    你有什么想法?

    最棒的
    Prasanna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanna、

    我不建议在 PoE 输入端设置这么低的电平、因为您将以更低的电压更快地达到 PD 控制器上的电流限制、并且无法提供所需的全部电源。 尽管您需要确保电源转换器能够处理24V 输入、但适配器会使这一问题成为不存在的问题。

    最棒的
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们的供应商使用 TPS23754-1、因此我无法使用 PPD 引脚选项来使 I t 用于24V 输入、因为该引脚为 N/C

    如果我想让设计在24V 输入电源下工作而不使用外部适配器、我认为我应该执行以下操作:  

    1 -断开 APD 与 GND 的连接

    2 -在 VDD 和 VSS 之间连接一个电阻分压器、以便当 VDD 为24V 时、我将获得大约1.6V 至 APD 的电压。

    您能否确认这是否正常或是否需要进行任何其他修改?

    谢谢、

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题-什么决定了关闭此控制器的最低输入电压电平?
    它是连接 DEN 引脚的串联电阻器吗? 如果我们将此电阻器从24.9K 更改为其他值、它是否会更改最低工作输入电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    1.如果您对24V 输入有任何疑问,我将查看更多信息,并在稍后向您提供反馈。

    2. DEN 引脚可用于在拉至 VSS 时关闭热插拔 FET、但在大多数情况下、它用作检测。

    如果您将其更改为其他值、则 PD 的正常检测将受到影响。

    基本上、VDD-VSS UVLO (33.9-36.1V)将决定关闭内部 FET 的输入电平。

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的回答。

    我更希望24V PoE 输入能够在现有原理图中进行极小的更改。

    我不想使用外部24V 适配器、但我的 PoE 输入本身将为24V、这足以满足我要驱动的器件的需求。

    -Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    TPS23754-1没有 PPD 功能、因此您无法使用24V 输入。

    如果您希望使用 APD 引脚来实现这一点、也无法实现、因为 APD 指的是 RTN 而非 VSS。

    建议为您的应用使用 TPS23754和 PPD 函数。

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的澄清。

    这很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    早上好!

    我们将 TPS23754-1替换为 TPS23754。

    现在、我们观察到芯片在较低电压下工作、但仍然很奇怪-

    启动时所需的最小 VDD 为27.66V、启动@满载运行后的最小 VDD 为24.42V。

    数据表清楚地显示、转换器启动电压为15V。

    PPD 引脚上的电阻分压器为47k 和3.6k、为 PPD 引脚提供1.7V 电压。

    我们是否需要修改 TPS23754连接上的任何其他内容?

    谢谢、

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    在我看来、当您要使用24V 输入适配器时、PPD 引脚的启动电压设置可能为20V。

    在本例中、根据我的计算、PPD 引脚上的电阻分压器为40k 和3.6k。

    转换器启动电压是 VC 引脚电压、首先由 VDD1充电、然后在转换器启动后、VC 将由偏置绕组供电。

    因此、VDD1应连接到 VDD。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的回答。

    我将把电阻分压器更改为您建议的值。  

    VDD 通过一个串联的高压 schottkey 二极管连接到 VDD1。

    我们是否需要绕过该二极管并短接这两个引脚?

    谢谢、

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    没关系、您不需要短接两个引脚。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    此致

    Jack Chen