This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:PWM 计算值与实际值间的关系

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592710/lm3409-pwm-calculated-vs-real

器件型号:LM3409

因此、我根据文档进行了设计、得到了一个计算值、这很好。 当然、t_of 和工作频率基于输入电压、因此如果我要设计从10-28VDC @ 250kHz 的电压摆幅、是否有办法计算12V 直流的测试电压值? 此外、我之前读过、这个特定的芯片在运行期间会发生频率偏移、因此即使我计算250kHz、它也会在一定范围内跳频。 在阅读时、我是否不了解这一点? 我提出的原因是、我通常没有频率偏移、我习惯在示波器上看到左右的振动运动、而是在运行期间获得稳定的2个频率。 它似乎在297kHz 和350kHz 之间切换。 这是芯片的正常操作吗? 或导致输出执行此操作的原因。 我正在测量再循环二极管阴极处的频率。 PMOS 二极管和电感器都相交的位置。 我专为10-28VDC 输入、3.1V 输出、470pF 以及用于 Coff 和 roff 的10.5kOhm 电阻而设计。 并使用47uH 电感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominic、

    如果需要、我们可以进一步调查、因为我在整个帖子中不是100%清楚。 但我认为、根据"频移"的评论、您至少会看到它可能只是电流感应比较器的斩波操作。 您是否提到了不同周期的开/关时间变化? 这可能是由于斩波消除了输入偏移并提高了精度。

    如果这是其他问题、您能否提供您所看到内容的一些范围截图并澄清一些问题? 正如侧注释中所述、迟滞控制有许多优点、但通常也意味着您很少使用设计公式、因为组件容差会起作用。 通常需要一些基准时间来调整组件值、以便针对所使用的组件进行调整。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我指的是导通/关断时间/周期1的工作频率为297kHz。 对于周期2、它以364kHz 的频率运行。 对于周期3、它返回到297kHz。 根据您所说的内容、我只想确认这是一个预期结果、因为我的帖子有点不清楚。 如果这不能清除我看到的内容、我将看到示波器的图片、其中显示了两个相互重叠的频率脉冲。 您会看到覆盖了297kHz 和364kHz 信号

    我的芯片内电路运行的复杂性和容差确实使得获得绝对值变得很困难、我在计算和结果中确实找到了一些误差源。 1、其中我计算了摆幅电压、但由于频率基于 Vin、因此我的频率将随电压变化而变化。 因此、我更接近我在7%以内看到的结果、这对我来说很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominic、

    是的、这是预期的。 您可以查看 LM3409数据表的第8.3.3节、了解您看到的内容。

    此致、

    克林特