我的输入信号是1MHz、50%占空比、方波。
输出负载为空载或 PZT 负载。
当 OPA_HV 电压<5V 时、HO 和 LO 信号良好。
但是、OPA_HV 电压>5V、LO 导通时间减少100ns、HO 信号导通时间不变。
我不知道为什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Richard、
感谢你的答复。
在前两幅图中、当 HV 输入= 0V 时、LO 下降至 HO 上升和 HO 下降至 LO 上升的死区时间为72ns。
在第二幅图中、LO 下降至 HO 上升的死区时间为72ns、而在 HV 输入=6V 时、HO 下降至 LO 上升的死区时间为320ns。 没错。
使用 导孔连接 R553和 LM5104时的浅绿色大迹线接地正确。
较大的绿色走线为接地、该走线传导高开关电流并连接到动力传动系接地、正确。
3、VCC 电容不是设计在原理图和布局中、而是直接焊接到 VCC 和 VSS (0.1uF 和10uF)。
4.我尝试 将 R553直接焊接到 LM5104的引脚5和7。 但结果是相同的( 当 HV 输入=6V 时、HO 下降至 LO 上升为320ns)。