This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5104:LO 信号

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623109/lm5104-lo-signal

器件型号:LM5104

我的输入信号是1MHz、50%占空比、方波。

输出负载为空载或 PZT 负载。

当 OPA_HV 电压<5V 时、HO 和 LO 信号良好。

但是、OPA_HV 电压>5V、LO 导通时间减少100ns、HO 信号导通时间不变。   

我不知道为什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Mario、
    感谢您关注 LM5104、我是 TI 的应用工程师、将致力于解决您的问题。
    为了更好地了解 LO 导通时间变化的原因、我有几个问题。
    您能否确认死区时间电阻器的值为10K、如原理图所示?
    您能否确认死区时间与死区时间电阻的预期相同? 10k 将为~90ns 标称值。
    OPA-PWM <5V 或>5V 时的死区时间是否如您所料?
    您能否确认死区时间电阻器是否位于靠近 IC 的位置、并通过短迹线连接到 RT 和 GND?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    1、死区时间电阻值为10K 正确值。

    我测量死区时间为72ns。 (OPA_HV=0V)(端口2:HO、端口3:LO)

    3.我测量死区时间。   (OPA_HV=6V)(端口2:HO、端口3:LO)

    4. R553为 RT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Mario、
    感谢您提供示波器图和电路板布局图。 我想根据我的理解确认图解的条件。
    在前两个图中、当 HV 输入= 0V 时、LO 下降至 HO 上升和 HO 下降至 LO 上升的死区时间为72ns。
    在第二幅图中、LO 下降至 HO 上升的死区时间为72ns、而在 HV 输入=6V 时、HO 下降至 LO 上升的死区时间为320ns。 请确认正确。
    在电路板布局上、R553看起来靠近具有短 RT 连接的驱动器 IC。 在接地连接上、R553和 LM5104与过孔连接时的浅绿色大迹线接地吗? 此外、如果较大的绿色走线为接地、那么该走线是否传导高开关电流并连接到动力总成接地?
    此外、在原理图或布局上、我看不到 VCC 电容器。 您能不能指示 VCC 旁路电容器的位置。
    如果存在 VCC 噪声或振铃或接地振铃、则可能会影响死区时间计时器。
    此外、在 LM5104数据表中、我看到电源板连接到示例布局上的接地引脚。 您能否确认 PCB 布局上的电源板是否接地?
    一些要尝试的实验是:将 VCC 旁路电容器放置在靠近 IC VCC 和 VSS 引脚的位置、将电源板连接到 VSS 引脚。 将 R553和焊料直接移至 LM5104的引脚5和7。
    请告诉我、这些建议中是否有任何一项对时间安排有所帮助。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢你的答复。

    在前两幅图中、当 HV 输入= 0V 时、LO 下降至 HO 上升和 HO 下降至 LO 上升的死区时间为72ns。

    在第二幅图中、LO 下降至 HO 上升的死区时间为72ns、而在 HV 输入=6V 时、HO 下降至 LO 上升的死区时间为320ns。 没错。

    使用  导孔连接 R553和 LM5104时的浅绿色大迹线接地正确。   

    较大的绿色走线为接地、该走线传导高开关电流并连接到动力传动系接地、正确。

    3、VCC 电容不是设计在原理图和布局中、而是直接焊接到 VCC 和 VSS (0.1uF 和10uF)。

    4.我尝试 将 R553直接焊接到 LM5104的引脚5和7。 但结果是相同的( 当 HV 输入=6V 时、HO 下降至 LO 上升为320ns)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    我正在查看 e2e 上的主题、我注意到我们没有与您一起关闭这个主题。 为此、我深表歉意。

    您是否已解决此问题、或者您是否仍需要我们的帮助? 如果是、我们如何提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我解决了这个问题。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mario、

    感谢您确认您已解决 LM5104的问题。 您能否评论一下您对设计所做的哪些更改以解决该问题? 这将有助于其他在设计中遇到类似问题的人。

    此致、

    Richard Herring