This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:Rslope 问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633084/ucc28220-rslope-question

器件型号:UCC28220

您好!

我从 TI 下载到了一个 Mathcad 文档中、是相应 SLUA312的设计计算、我怀疑本文档中有一个位置、我不知道是否可以帮助解决、下面是我的问题:

要计算 Rslope、计算方法是首先计算电流下降时的 Delta I (Islope)、然后通过转换关系计算得出、转换关系乘以 CT 环路数、而不是 ACS、并将采样电阻器 rsense 乘以。


问题是、我还可以在下降过程中计算 Ton 过程中的 Δ I 结果、因为 VV-SEC 值必须是平衡的。 采用缓降流程意味着什么?


由于要使电感电流沿着斜率下降、它应该是(Vout/lout)、这是斜率、所以我不理解这种计算方法、请帮助我解决这个问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您关注 UCC28220。 我已就你的问题与 SLUA312的提交人联系。 当他回到我身边时、我会告诉你。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     下面是另一个问题:请帮助回答:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    关于您对 Islope 的问题:

    VO_nom 是关断期间电感器上的电压。 (1-Dmin)/fs 是最长关断时间。 为了获得输出电流的斜率、LOUT 项来自 V=LDI/dt。 A 项是因为您反映的是变压器上的输出电流。

    Rsense 中包含 I slope、因为您要将电感器的斜率向下加到电流感应信号中。 峰值电感器电流本身不会变得更小。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ben。

    另一个问题:请参阅红色箭头和粗体部分、具体是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    请使用25。

    此致、
    本·洛夫