This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9240:UCD9240 3个电压轨无法协同工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626929/ucd9240-ucd9240-3-rails-cannot-work-together

器件型号:UCD9240

你(们)好

我的客户有一些问题需要帮助。

它们使用 UCD9240控制以下模块:
电源轨1:PTD08A020WAD、设计为输出1V0;
电源轨2:PTD08A010WAD、设计用于输出2V5;
电源轨3:不适用;
电源轨4:PTD08A020WAD、设计用于输出1V5;

在使用 Fusion Digital Power Designer 进行调试的过程中、他们可以根据控制引脚和操作将电源轨1至电源轨4设置为打开/关闭。

在调试期间、他们发现:
电源轨1:正常开启/关闭、输出电压为1V0、通过多项测试;
电源轨2:导通/关断异常、输出电压为2V5、有时导通正常、有时不导通、无输出、似乎是第一个、第三个、 5、导通好,2、4、6导通坏;
电源轨4:正常打开/关闭、输出电压为1V5、通过多次测试。
3个导轨无法协同工作。

请帮助解决此问题。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    请将器件连接到 Fusion GUI。 在状态和监控部分、GUI 将报告器件检测到的导致关断的故障。 根据故障、我们可以进一步调试。

    谢谢、

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star 和 Zhiyuan:

       非常感谢你的帮助。

       在 Fusion Digital Power Designer 的支持下 、我拍摄了几张图片、如下所示:

    步骤1:启动 Rail1、1V0、确定:

    步骤2:Rail2、2V5、好的

    步骤3:Rail4、1V5、异常、无法到达1V5

    第4步:第3步后、我对第2轨进行了回顾、发现2V5仍然正常

    第5步然后回顾了第1轨、1V0消失、抱怨 FLT 和 Mfr falut。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FLT 为功率级过流故障。 OVF 是 VOUT OV。

    检查环路是否稳定、并尝试增加软启动斜坡时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiyuan:

        电源轨1-4的当前软启动序列如下所示:

    结果仍然不正常、而软斜坡时间确实会影响电源轨性能。

    您能告诉我如何检查环路的稳定性吗? 如果有一些指南、

    这甚至更好。 是否有一些关键点可以提高环路的稳定性?

    此致、

    Eric

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    我认为调试应该从观察示波器上的波形开始。 根据波形、我们可以分析根本原因。 例如、检查电流感测信号、SW 节点、Vout、FLT 等。 您是否有本地 FAE 来支持您?

    Zhiyuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhiyuan、

    好的。 稍后、我将根据您的提示检查上述波形、然后在此处更新结果。
    如果可能、我真的希望一些 TI 专家在我的办公室给我一些指示。 您能向您推荐一下
    有人为我服务? 我的办公室位于北京市海淀区。

    非常感谢你们和明星!

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhiyuan 和 Star:

    上述问题已经解决、电源模块 PTD08A010WAD 和 PTD08A020WAD 的 AGND 和 GND 未正确连接。 在我直接连接它们之后、通过适当的配置、所有3个电源轨开始正常工作。
    非常感谢 Zhiyuan 给我们提供的深入的建议。
    感谢您的即时响应和帮助、Star。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最终解决方案:直接连接电源模块 PTD08A010WAD 和 PTD08A020WAD 的 AGND 和 GND。