This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:低频时的本底噪声

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632194/lm5140-q1-noise-floor-at-low-frequency

器件型号:LM5140-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LM5140-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们在 LM5140EVM 用户指南中找到了 CISPR 测试数据。 我们可以看到低于开关频率的大本底噪声。 我们想知道为什么会出现本底噪声。 您能告诉我们为什么会发生本底噪声? 如果有降低本底噪声的解决方案、请告知我们。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定"为什么"、但我认为我所见过的每一幅图在低频下都具有更高的本底噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo、

    在 LM5140 EVM 上进行的 EMI 测量是在加利福尼亚州圣克拉拉的 TI 工厂的倒角处完成的。  正如 John 所说、这里总是有一些本底噪声。  我复制并通过了 CISPR 要求中的要求、您可以看到只要本底噪声低于指定限值6dB、测试仍然有效。

    Terry