This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:化学 ID 程序序列

Guru**** 2588735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640761/bq35100-chemical-id-program-sequence

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

我将 BQ35100的 EOS 模式用于锂亚硫酰氯电池。 当读取 SOH (健康状态)时、几个小时后它逐渐下降至0%。

通过几篇文章、我们了解到在 SOH 中、在 EOS 模式下化学 ID 取决于。 我正在使用 FANSO ER26500M 原电池。

我已经浏览了 Bqstudio 的化学 ID 目录、找不到 ER26500M 的任何化学 ID 值。 在稍微搜索一下之后、我找到 了锂亚硫酰氯(LiSOCl2)电池的通用化学 ID 值(0607、0606)。

虽然这是一个通用器件、但出于测试目的、我想在 BQ35100中对 chem_id 进行编程。

您能否提及对化学 ID 进行编程的正确顺序?

请记住、我没有 bq35100开发套件。

已访问以下链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、
    您需要获取 EV2300或 ev2400才能使用计算机与监测计进行通信。 这样、您就可以在器件上对 chem ID 进行编程。 除此之外、您没有其他方法可以做到这一点。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的快速回复。

    是的、我必须拥有用于测试和探索 bq35100的电池管理工具。 BTW、您会推荐哪些工具用于 bq35100开发/测试?

    我自己的电路板上有 bq35100、可通过 i2c 协议通过主机微控制器进行访问。 在大多数情况下、我的器件处于睡眠模式、仅工作10-15秒、然后再次进入睡眠至少30分钟。

    《bq35100技术参考手册》(SLUUBH1B)中介绍了大部分内容。

    我还有几个问题

    1。
    a)。 bq35100默认配置为哪种电池化学成分?
    b)。 化学 ID 的默认配置是什么?
    c)。 我的通用化学 ID 值(0607,0606)适用于 FANSO ER26500M 原电池吗? 如果没有,您能告诉我 FANSO ER26500M 的化学 ID 吗?

    2.在第11.3.5节中解释了化学 ID。 为什么没有化学 ID 编程的标准程序?

    3. EV2300/ev2400器件通过 i2c 协议与 bqstudio 进行通信并发送 qb35100的命令。 我已经在使用 i2c 通信协议与 bq35100通信。 如果没有 EV2300/ev2400、为何无法对化学 ID 进行编程?

    4.正如我说过的,几个小时后,我的电池运行状况 SOH 下降到0%。 除化学 ID 以外,是否有任何其他原因? 我使用自己的软件完成了 bq35100的所有配置。 我能够读取电池电压和温度值、它们在一段时间内比 SOH 稳定得多。

    谢谢

    此致、

    苏丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已购买 EV2300和 bq35100EVM 开发套件。
    请指导我如何对化学 ID 进行编程以进行电池电量监测。

    请记住、我正在使用 FANSO ER26500M 主电池。
    我需要对锂亚硫酰氯(LiSOCl2)电池的通用化学 ID 值(0607、0606)进行编程。

    我在32位 Win7中安装了 bqstudio 和 EV2300所需的驱动程序。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammed、
    请查看以下链接中的视频、如果有进一步的问题、请告知我。
    www.google.com/url

    要对 chem id 进行编程、请在安装后启动 bqstudio、转至化学成分、选择 chem id 和程序。 如果您的电池不在列表中、监测计中的默认锂亚硫酰氯化物化学 ID 应该适合您。

    chem ID 包含在您无权访问的私有寄存器中。 您可以将器件的数据闪存或整个固件映像编程到监测计中、但不能仅使用主机对 chem ID 进行编程、因为寄存器是私有的、因为它们是专有的

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    谢谢、我会尝试这种方法。

    我在开发/测试过程中使用默认化学 ID
    1.硫化氢的这种减少是否是由化学 ID 造成的? 或
    2.我是否遗漏了 bq35100或以错误的方式交付 bq35100?

    如果您需要、我可以与您分享我的电量监测计程序流程图。

    -

    请注意、我想知道
    监测计使能(GE)引脚有效后是否需要较短的延迟? 如果我不这样做、I2C 通信会失败、因为在给定的 I2C 地址上没有任何器件。 即、我的 I2C 命令在没有该延迟的情况下不会由 bq35100进行确认。
    如果需要延迟、那么正常运行所需的时间就足够了。 我见过数据表、GE 引脚高电平后没有提到延迟。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 EV2300与 bqstudio 搭配使用以探索 bq35100。 它工作正常、但突然停止检测我的 bq35100evm 套件。

    现在、两者之间的任何通信都不起作用、它显示"器件未确认"

    有什么想法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我建议您将 EV2300上的固件升级到3.1m 或3.1r 版本。 如果您使用适配器对 srec 进行编程、则使用3.1c 会使电量监测计变暗。 如果您的 EVM 不再正常工作、则可能会损坏 IC。 请更换 IC 并重试

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx、

    是的、我在 bq35100evm 评估套件中对 srec 进行了编程。 之后、它处于不响应状态。 Windows7检测到我的 EV2300、我也将逻辑分析仪连接到了 EV2300的 I2C 总线、它在 bqstudio 启动时发送一些数据。 bq35100evm 似乎没有响应 EV2300。

    我拥有具有板载 bq35100的定制 PCB 套件。 通过 I2C 与 EV2300连接很累、但 bqStudio 未检测到它。

    我真的需要升级 EV2300固件吗? 我该怎么做?

    我目前只有一个 EV2300。

    这是 EV2300的 I2C 输出的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    只是想通知我已更换开发套件的 IC (bq35100)、它现在工作正常。
    但是、SOH 会照常按参数值 SOH MAX DELTA 减小。

    我使用的配置参数与《BQ35100技术参考手册》(sluubh1b)中描述的配置参数相同

    此外、还请告知如何将 EV2300固件更新为3.1m 或3.1r。


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿使用 v3.1c 更新器件。 这就是导致您的设备被欺骗的原因。 您需要两个 EV2300来更新一个上的固件。

    所附更新的文件。 如果您没有第二个 EV2300、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../0830.EV23000_5F00_876FW-Updater.zip

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我没有第二个 EV2300。
    我有 PE micro (多链路通用调试器编程器)、用于对主机控制器(即 MCU)进行编程。
    我可以将其用于 EV2300固件更新吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    不、您不能。 您将需要第二个 EV2300。 让我们将其脱机、以便我了解我们如何解决此问题。 我已向您发送了一个朋友邀请函。 请回复

    谢谢
    Onyx