This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:您能否验证是否与 TPS54325's 反相降压/升压电路"?

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54325, TPS563219A, TPS563208, TPS62136, TIDA-01423

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623479/tps54325-could-you-verify-tps54325-s-inverting-buck-boost-circuit

器件型号:TPS54325
主题中讨论的其他器件: TPS563219ATPS563208TPS62136TIDA-01423

你(们)好。

我的客户正在寻找以下规格的反相电源。

规格:5.0V⇒- 5.0V/0.1A

我们正在推广负电源直流/直流和电荷泵、

据说这次不能采用、除非是在客户处进行部件注册的设备。

因此、TPS54325是注册器件、我有一条意见、即如果由反相降压/升压电路提出、它可能可用。

另外、考虑到这一点、有人告诉我、我想在此器件上查看电路图示例。

请这么做。

我根据在 WEBENCH 仿真10V⇒5.0V/0.1A 的电路更改了布线、并创建了电路图。

如果您可以向具有外设常量的客户展示该电路、您会告诉我吗?

(是否可以验证?)

※如果出错、请予以更正、 这将对我有所帮助。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    总体原理图看起来不错。 这里有三个意见和建议:

    1) 1)请在 Vin 和-5V (PGND)之间放置一个或两个10uF 电容器、并将其靠近 PCB 上的 IC 放置。 该电容器对于降低 Vin 上的噪声和电压尖峰非常重要。
    2) 2)建议在输出端再放置一个22uF 电容器。
    3) 3)此处的 PG 引脚指-5V (PGND)。 在这种情况下、它可能不会用于下一级的 EN 信号。

    我不确定您是否想在此处考虑选择 TPS563208和 TPS563219A。 它们是此 IC 的低成本版本。 谢谢!

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    非常感谢您的详细回答。

    请告诉我补充信息。

    (我认为 PG 可能不会使用、但我只是在情况下提出了问题。)
    即使使用 VIN 或外部电源、也无法使用 PG 的上拉目标。
    *因为 GND (5)引脚与 PG 之间的耐受电压在内部决定为6.5V

    这是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    是的、好的一点。 PG 的最大额定值为6.5V。 因此、如果您使用外部正电源轨、PG 上的高电压可能会高于6.5V。 如果电源轨低于1.5V、则可能会使用电源轨上拉 PG。 但需要检查 EN 阈值并明智地选择上拉电阻器值。 谢谢!

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Anthony。

    没关系。

    在注意这一点的同时、
    我将继续提出这项建议。

    此致、
    Masumi Sekiguchi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您在 TPS54325中提交有关此内容的建议、它将会使用。

    因此、我们再次检查了建议的电路。

    请让我打3分!

    <问题1>

    1)> 1)请在输入电压和-5V (PGND)之间放置一个或两个10uF 电容器、并将其靠近 PCB 上的 IC 放置。

    >该电容对于降低输入电压上的噪声和电压尖峰非常重要。

    这是 VIN 和 VOUT 之间的旁路电容器吗?

    ※①图中的 Δ I 等效于 Δ I

    <问题2>

    请参阅 TPS62136反相参考设计

    设计:TIDA-01423

    网址: www.ti.com/.../tiducy3.pdf

    网址(日文): www.tij.co.jp/.../jaju320.pdf

    VOUT 和 GND 之间是否需要肖特基二极管?

    ※②图中的 Δ I 等效于 Δ I

    ※保护措施

    <问题3>

    能否将 PGOOD 引脚与 GND 配合使用?

    ※③图中的 Δ I 等效于 Δ I

    ※我知道 PGOOD 不能与该负电源配合使用、是否最好用100k 上拉至 VREG 5?

    (如果可连接到 GND、则需要损耗不必要的电阻)

    <电路图>

    此致、

    Masumi  

    Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能就此发表评论吗?

    此致、

    Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi、

    让我先检查一下参考设计、稍后再回来。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能立即回答这个问题吗?

    如果需要时间来确认....

    首先、通过向具有以下电路的客户展示该产品是否存在任何问题?

    (我希望您进行检查。)

    ※虽然我们会很着急,但如果答案有问题,我们将能够中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi、

    很抱歉迟到了。 花些时间与我的队友讨论第2季度。  

    <问题1>

    这是 VIN 和 VOUT 之间的旁路电容器吗?

    是的、这是一个旁路。 从电容到输入电压和输出电压的走线越短、走线上的寄生电感就越小。 这将在 Vin 上提供最小的电压尖峰。  

    <问题2>

    VOUT 和 GND 之间是否需要肖特基二极管?

    从应用手册中可以看到、二极管用于防止 SW 负尖峰。 它将有助于保护 LSFET。 但是、他与我以前构建反相降压/升压的同事交谈时认为二极管不是必须的。 这只是对先前设计和应用手册的额外保护、后来成为公认的知识。 对于客户使用、他们中的大多数人没有在输出端放置二极管、我们也没有听到他们的任何问题。 在这种情况下、二极管可能不是必需的保护。 但是、如果您可以接受一个额外的组件、那么为什么不只保留它。

    <问题3>

    能否将 PGOOD 引脚与 GND 配合使用?

    您无法使用 PG、因为 PG 是应用中-Vout 的基准。 您可以为 PG 功能构建外部移位器电路。 请查看应用手册 www.ti.com/.../slva469c.pdf 中的第2.2.2节  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    感谢您的解释、我能够理解每个部分的作用。

    换言之、您能否向客户推荐我们今天发送的以下电路?

    (此电路图是否正常?)

    此致、

    Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi San、

    它看起来很好。 除了 PG 功能之外、没有发现任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    我将通过以下两个建议与客户讨论 PG 功能。
    但是、这是否被视为"正确"?

    不使用 PG 时为① Ω:短接至"-5V 节点"
    ※我想知道" PG 的打开效果更好吗? “”短接更适合-5V 节点 吗? "
    使用 PG 时为② μ A:参考 SLVA 469C 电平转换器电路的分立式设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    非常感谢您关注我。

    PG 未用作已确认的结论、客户正在进行设计审查。

    那么、问题是。

    ①此操作是否可以执行 PG"下拉至-5V 节点"?
    (__LW_AT__请告诉我是否有其他好的行为。)
    ② PowerPAD 是否还采取了"5V 下拉至节点"操作?

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumi San、

    1、您可以将 PG 下拉至-5V 节点的 GND 引脚、如果未使用 PG、则让其悬空。 这两种方法之间没有区别。  

    PowerPAD 必须连接-5V 节点的 GND 引脚。