主题中讨论的其他器件: TPS563219A、 TPS563208、 TPS62136、 TIDA-01423
你(们)好。
我的客户正在寻找以下规格的反相电源。
规格:5.0V⇒- 5.0V/0.1A
我们正在推广负电源直流/直流和电荷泵、
据说这次不能采用、除非是在客户处进行部件注册的设备。
因此、TPS54325是注册器件、我有一条意见、即如果由反相降压/升压电路提出、它可能可用。
另外、考虑到这一点、有人告诉我、我想在此器件上查看电路图示例。
请这么做。
我根据在 WEBENCH 仿真10V⇒5.0V/0.1A 的电路更改了布线、并创建了电路图。
如果您可以向具有外设常量的客户展示该电路、您会告诉我吗?
(是否可以验证?)
※如果出错、请予以更正、 这将对我有所帮助。
此致、
Masumi Sekiguchi