This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:定制硬件

Guru**** 2406460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQ76200, TIDA-00792, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640694/bq76940evm-custom-hardware

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76200TIDA-00792BQ76940

您好!

我打算基于 BQ76940EVM 开发定制硬件、但在 EVM 上、CHG 和 DSG MOSFET 都位于 BATT 线路上、

但我需要在 BATT+线路上使用它们。

我是否可以将它们更改为 P 沟道 MOSFET、然后置于 BATT+上?

谢谢、

此致、

João

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们有一个参考设计、可使用 bq76200解决此问题。
    www.ti.com/.../tiducn1

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、
    如 Onyx 所述、bq76200是一款适用于电池应用的 N 沟道高侧驱动器、其参考设计位于 www.ti.com/tool/tida-00792、对于 FET 大部分时间都处于导通状态的低 Rdson 实现而言、它可能是一种不错的解决方案。 即使 FET 处于关断状态、驱动器也具有一些偏置电流。 对于您的问题、是的、您可以使用 N 沟道信号 FET 来控制高侧 P 沟道 FET。 Rdson 可能更高、选择可能更少、但它仅在 FET 导通时消耗电流、因此当 FET 导通时间很短时、它可能是一个不错的选择。 有关 高侧 P 沟道 FET 在故障期间快速关断的示例、请参阅 www.ti.com/lit/sluu474第43页的区域 D5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    大家好、我叫 Andr é、  
    我还打算中断一条正极线路、但所示的 P 型 MOSFET 价格昂贵、在具有类似特性的替代产品中找不到、我请您帮助我选择另一种 P 型 MOSFET。 我的电池电压等于42V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、
    有关其他 P 沟道 FET 选项、请与您喜爱的经销商或 FET 供应商联系。 P 沟道 FET 通常具有较少的选项、并且比 N 沟道更昂贵。 N 沟道可用于高侧、但需要额外的电路才能使栅极电压高于电池电压。 bq76200就是实现该目的的解决方案、bq76940的一个示例是 TIDA-00792。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助