请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 大家好、TI 人:
我的电池 is1S2P 使用 BQ28Z610
BAT=4900mAh/P 全电池。 V=4300mV
如何设置 CWH?
设计容量 CWH: ???
您能解释一下 什么是 CWH 吗?
Thx。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Onyx: 
感谢您的回复。 
现在我举一个例子、您是否确认 CWH 设置为 corrert? Thx 
有两节并联电池,每个电池的电池容量=4900 mAh,电池电压=3700mV。完全电池电压=4300mV。 按照您的答案,CWH 应设置为4.9*2*3.7/100=0.3626。此设置是否正确? Thx 
添加另一个问题
在 bq28z610 技术参考:13.6.4设计中
默认设置如下: 
容量 mAh: 4400mAh  
CWH 容量: 6336 CWH 
设计电压: 7200mV  
公式应如下所示:
6336=4.4*7.2*200