This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:如何设置设计容量 CWH:??

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627161/bq28z610-how-to-set-the-design-capacity-cwh

器件型号:BQ28Z610

大家好、TI 人:

我的电池 is1S2P 使用 BQ28Z610

BAT=4900mAh/P 全电池。 V=4300mV

如何设置 CWH?

设计容量 CWH: ???

您能解释一下 什么是 CWH 吗?

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CWH=摄氏时间。 将 Ah 乘以电压、转换为 Wat Hour。 然后将 Obtain Wh 除以100转换为 Get CWH

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx:
    感谢您的回复。
    现在我举一个例子、您是否确认 CWH 设置为 corrert? Thx
    有两节并联电池,每个电池的电池容量=4900 mAh,电池电压=3700mV。完全电池电压=4300mV。 按照您的答案,CWH 应设置为4.9*2*3.7/100=0.3626。此设置是否正确? Thx

    添加另一个问题

    在 bq28z610 技术参考:13.6.4设计中

    默认设置如下:
    容量 mAh: 4400mAh  
    CWH 容量: 6336 CWH
    设计电压: 7200mV  

    公式应如下所示:

    6336=4.4*7.2*200

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    我的数学运算出错了。 它应该是 CWH=摄氏时间。 将 Ah 乘以电压、转换为 Wat Hour。 然后将 Obtain Wh (获取 Wh)乘以100、得到 CWH。

    TRM 的信息错误。

    针对您的案例:
    4.9*2*3.7*100=3626Wh

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    感谢您的支持。