This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:有时 bqStudio 无法成功写入参数

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592457/bq78350-writing-parameter-was-not-successful-sometimes-by-bqstudio

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好

现在、我们使用 bqStudio 更新 bq78350的参数。 我们使用"数据存储器"表中的"导入"、"全部写入"、"全部读取"函数来更新参数、但当我再次检查时、有时我发现参数并不是真正写入 bq78350。

2.如何使用整个包更新数据而不是按项目更新项目

----------

您好、Terry、

感谢您的建议、是否有其他方法可以更新参数?  更好的功能 可以 对 其进行自我检查 、是否成功更新 。

  如何通过这种方式:

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以导入一个包含所有新参数的 gg.csv 文件、然后单击"写入所有僵尸文件"。 您需要先解封监测计、以确保成功写入所有参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 XXX.CSV 进行更新、但偶尔会发现一些参数未更新(并非每次都更新)。是否有其他方法来更新参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    感谢您的建议、是否有其他方法可以更新参数? 更好的功能可以对其进行自我检查、是否成功更新。

    我刚才在原始问题中添加的方式如何? 请帮您检查、谢谢。