This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:如何连接 FPGA

Guru**** 2553320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627264/tps51200-how-to-connect-with-fpga

器件型号:TPS51200

您好!

我对 Bank2的 TPS51200和 FPGA 如何连接感到困惑 。 方框图如下所示。

请提供建议。

PS:我可以将1个 TPS51200用于2个 DDR3吗? 我担心 VTT 的负载容量。

谢谢。

沃尔什

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walsh、

    TPS51200为 DDR3提供 VTT 电源。 我不熟悉 FPGA 和 TPS51200之间的连接。

    如果使用 FPGA 打开/关闭 TPS51200、则需要将 FPGA 连接到 TPS51200 EN 引脚。

    一个 TPS51200可用于两个 DDR3、具体取决于 DDR3需要的电流大小。

    DDR3的电流额定值是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱:

    感谢您的回复。 我们已确认 DDR3将使用 IS43TR16128C-125KBL。 很抱歉、插入文件时出现故障、数据表的 Web 链接如下所示、  

    http://www.issi.com/WW/pdf/43-46TR16128C-82560CL.pdf 

    您能否帮助检查一个 TPS51200是否可以支持两个 IS43TR16128C-125KBL?

    谢谢、

    沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walsh、

     根据 DDR 数据表第52页上的信息、最大 VTT 电流为362mA。

    TPS51200应该能够支持两个 IS43TR16128C-125KBL。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的钱:

    感谢您的支持。 我们将使用一个 TPS51200来尝试 fisrt。

    沃尔什