This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:电感计算

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633330/tps65235-inductance-calculation

器件型号:TPS65235

您好、先生:

我们的 LNB 负载最大为400mA。 我们是否有机会用一个小号替换 LN106?

如何计算电感器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VLNB 是 BUCK,的 SW 节点,因此 L 的值,您可以使用这样的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermes

    在应用中、TPS65235-1为 LNB 电路供电时    、来自 LNB_PWR 上天线的噪声信号会很大。  

    LN106和 CN106形成 LC 滤波器、可 过滤这些噪声信号 并传递清除的音调信号(22kHz)。   

    当 LN106=220uH、CN106=0.1uF 时,带宽为1/2*PI*(sqrt (LC)=34kHz >22kHz 音调信号,该信号将过滤>34KHz 的噪声信号。  

    此外 、我  还检查了 几个 LNB 应用的原理图、 所有这些应用 都使用220uH、因此建议不要 更改 LN106值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vental

    TPS65235-1采用升压+ LDO 拓扑、而非降压拓扑。

    客户询问 LN106在 LNB 输出端的电感器、而不是升压滤波器电感器(LN107)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,非常感谢、我学到了一些新知识