请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40170 尊敬的支持成员:
我的客户制作了 TPS40170板。
我的客户评估了降低输入电源电压的情况。
当 UVLO 电压低于输入电压时、Vout、SW、SS 电压开始下降。
但出现了 SS 电压降至0V 并再次上升至1.4V 的现象。
这种现象是否符合预期以及器件的行为?
当 UVLO 电压低于输入电压时、
尽管输出电压和 SW 电压下降、
随着 SS 电压升高、SW 电压升高、输出电压也升高。
规格条件。
输入电压:48V
输出电压:24V
输出电流:5A
Fsw:300kHz
UVLO 开启:30.9V
UVLO 关闭:28.9V
最恰当的考虑。
Bob Lee。