This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:当 TPS40170使用低于输入电压的 UVLO 电压时、SS 电压再次上升?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641311/tps40170-when-tps40170-used-uvlo-voltage-lower-than-input-voltage-ss-voltage-rising-again

器件型号:TPS40170

尊敬的支持成员:

我的客户制作了 TPS40170板。
我的客户评估了降低输入电源电压的情况。

当 UVLO 电压低于输入电压时、Vout、SW、SS 电压开始下降。
但出现了 SS 电压降至0V 并再次上升至1.4V 的现象。

这种现象是否符合预期以及器件的行为?

当 UVLO 电压低于输入电压时、
尽管输出电压和 SW 电压下降、
随着 SS 电压升高、SW 电压升高、输出电压也升高。


规格条件。
输入电压:48V
输出电压:24V
输出电流:5A
Fsw:300kHz


UVLO 开启:30.9V
UVLO 关闭:28.9V


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此功能的人员可能会外出度假。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JohnTucker:


    非常感谢您的回复。
    我将等待支持成员的回复。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JohnTucker:


    您能否教授进度情况?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看我是否能找到谁支持这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JohnTucker:

    您能找到谁支持此功能吗?

    您能否教授进度情况?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此主题分配给应用程序人员。 明天我会在离线时联系他提醒他。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Tucker:

    非常感谢您的支持。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您能不能分享波形。
    UVLO 上的迟滞也是编程的吗? 也请分享原理图。

    --阿姆布雷什