This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:输出电压纹波是数据表中提供的纹波的10倍。

Guru**** 2455490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632734/tps562200-output-voltage-ripple-is-10-times-greater-than-the-one-provided-in-datasheet

器件型号:TPS562200

我尝试在我的设计中使用此器件、但当我在输出中看到此图时、我感到震惊:

输出电压纹波为360mV! 该设计是使用 Webench 值创建的:

这里是我的原理图:

根据所有建议制作 PCB:

在其他原理图中、不同输出电压的结果是相同的!

频率取决于负载、但纹波始终大于300mV。

它看起来根本不像良好的直流/直流。

此 TPS562200似乎使用一些 Eco-mode 控制。 在轻负载情况下、它会停止振荡、直到电压电平下降到某些反馈值以下。 但为什么它这么大?

在6V 输出且无负载的情况下、我具有800mV 的输出纹波。 似乎是胡说。

您能告诉我如何克服这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这真的很奇怪。 您是否想上传 SW 的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这里是:

    看起来、电感器被泵送至确切值、但当输出电压下降20mV 时、它必须再次被泵送。

    它开始再次振荡的频率极少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的负载是什么? IC 似乎异常。

    在 DS 中,如果 IC 在轻负载下工作,则 SW 为一个脉冲,与您显示的不同。

    顺便说一下,布局需要四层并使用功率电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载如原理图所示-一个 LED (约5mA)。 当我增加负载时、这些"突发"的频率也会增加、但输出电压纹波保持不变。

    我想在电流源设计中使用此 IC、但这些纹波会使一切都无法实现。

    数据表中提供的典型布局包含两层、顺便说一下、即使是糟糕的布局也不会导致这种行为。

    我在五种不同的设计中使用了该 IC、具有五种不同的布局、四层和六层。 结果始终相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksey、

    我发现其他客户的12V 至5V 应用同样存在问题。 根本原因应来自受噪声干扰的 FB 节点。 波形将显示一次多脉冲、而不是像正常 ECO 模式运行那样显示一个脉冲。 有两种权变措施解决方案。 一种方法是减小 FB 电阻器。 我们尝试了14千欧和2.49千欧、纹波显著改善。 第二种方法是使用前馈电容器。 您可以尝试将一个100pf 电容器与顶部 FB 电阻器并联。 它还有助于避免多脉冲问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并联的电容器非常有用、谢谢!

    下图放置了100pF 电容:

    这里是安装前后的输出电压图。

    以前:

    之后:

    在300mA 负载下:

    它是否与反馈处过慢的比较器相关?

    应根据此信息更新参考设计。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksey、

    好的地方。 根据我的理解、它与 Eco-mode 运行的稳定性有关。 噪声或比较器响应都可能是原因。 需要与设计人员进行讨论。 谢谢!