This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220:在外部控制降压控制器输出电压电平的最佳方法是什么(请告诉我、DCDC 适用的 IC)、我正在考虑使用 COMP 端口

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640862/tps51220-what-is-the-best-way-to-externally-control-the-output-voltage-level-of-the-buck-controller-dcdc-suitable-ic-please-tell-me-i-was-thinking-on-using-the-comp-port

器件型号:TPS51220

您好!

从外部控制降压控制器输出电压电平的最佳方法是什么   

我需要12-24V 的输入电平和大约6A 的输出电流,输出电压应在3到10V 之间进行控制

(如果有更合适的 IC、请告诉我)

当我从外部说我的意思是从一个近(10cm)的 PCB 中、我一直在考虑 以下选项:

反馈上的数字电位器-由于反馈环路失真、我认为这不是一个好的解决方案、但我可能会在这里被放大。

2.通过一个电阻器将一个额外的 DAC 连接到 FB 输入、输出电压除外

3.将外部 DAC 连接到 TPS51220的 COMP 端口?  

请帮助,我是否可以使用示例/应用手册?

谢谢

Eran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将深入了解这一点、并在星期一返回给大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eran、

    我建议选择选项2。 我已经使用 EVM 板验证了选项2、没关系。

     我设置 FB 电路如下所示。 DAC 电压范围为0~1.5V。 输出电压范围为3V~10V。

    2、对于方案3、我们无法将任何电路与 COMP 器件连接、因为 COMP 电压是动态的、可调节输出电压。 COMP 电压不是恒定值。

    Edwin Zang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Edwin  

    这很有帮助!  

    此致

    Eran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edwin、

    我对您提出的用于控制降压控制器电压输出的外部解决方案感兴趣。

    我只有一个问题可以详细说明如何计算 RDAC (连接到 DAC 的电阻器)的电阻器值。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅以下公式。 您已经知道 Vout、Vdac、R2和 R3,因此您可以计算 R2。


    此致

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    感谢您的帮助、 我可以尝试更好地满足我的需求。

    我需要一个具有以下特性的降压控制器:

    Vout =5V

    I =3A

    此控制器将为珀耳帖供电、但为了控制珀耳帖温度、我需要具有降压转换器 Vout 的自动控制、以实现 PID 控制。

    V槽 Webench I 生成了控制器原理图(图1)、因此我已经具有 R2 (Rfbt)和 R3 (Rfbb)的值。

    因此、如果我很理解、我只需在您给出的公式中插入 Vout、Rftb 和 Rfbb (通过 webench 获取)、我就可以找到 R1。

    它是否正确?您有什么建议吗?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1、您能解释"为了实现 PID 控制、降压稳压器的 Vout 的自动控制"吗? 您的意思是自动控制?

    2、请上传图1。

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edwin,

    很抱歉、我现在尝试附加图像。



    我开始尝试完成珀耳帖模块的降压控制器、该模块应具有以下特性:

    输入电压:24V
    输出电压:5V
    输出电流为3A。


    我在 WEBENCH 中插入了这些值、其中包含 以下将 R1白化的方案。

    我需要的是通过 DAC 控制0-5V 的北控制器输出。DAC 输出值由 PID (软件)控制生成、用于珀耳帖模块温度控制。

    为此、我需要插入一个额外的电阻器(我称为 R1)、但我不理解如何计算 R1值、从而保持 WEBENCH 计算出的 Rfbt 和 Rfbb 值、 或者我必须根据你给我的公式重新计算全部三个值?

    使用 Rftb 和 Rfbb 的 WEBENCH 值以及公式计算 R1 Iget 该接缝的值为6.5m 时为 strange....can 您可以帮助我吗?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    好的、我理解您的意思。

    我 使用下图向您解释。 电流的正方向如图所示。

    A:当 Vout 电压最大为5V 时、Vdac 电压为0。

      I1=I2+I3。

      (Vout-VFB)/R2=VFB/R3+VFB/R1        (1)

    B:当 Vout 电压为0时、Vdac 电压最大

     -I3=I2-I1

     (Vdac (max)-Vfb)/r1=VfB/r3+VfB/R2        (2)

    根据等式1和等式2、如果您设置 R2、则 可以 计算 R1和 R3。

    Edwin。