This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:UCC27524A 问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630842/ucc27524a-ucc27524a-problem

器件型号:UCC27524A
主题中讨论的其他器件: UCC27524

尊敬的  所有:

   我 使用 UCC27524A 来替换 IXDN604     ,它的功能与 UCCA27524A,相同,但当使用  开关频率 100kHz  进行测试时,MOS  已损坏,您能 帮我   解释一下

  顺便说一下、 导致结果的原因是、受损  的 MOS GS 阻抗变为低电平。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    感谢您的提问、我是 TI 的高功率驱动器应用工程师、将帮助您解决此问题。

    为了实现引脚对引脚兼容性:

    UCC27524A 是一款5A 栅极驱动器、其输出电容最大为1.5R 能够实现6ns 的上升/下降时间。  

    IXDN604是 一款输出电阻为2.5R 的4A 栅极驱动器。 能够实现10ns 的上升/下降时间。  

    随着 UCC27524A 的峰值电流增加以及输出阻抗减少以限制栅极电流、当用 UCC27524A 和 IXDN604进行此引脚对引脚替换时、LS-FET 的栅源氧化物可能会由于过度振铃或更高的栅极电流而损坏 因为使用 UCC27524A 更难驱动栅极。 这可以通过增加更多的栅极电阻来减少峰值电流和高 dV/dt 振铃来解决。

    您使用的是什么 FET? 我可以看到您的原理图吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

      感谢您的回复。

      下面是   原理图、请  看。  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。 上周五我回复了原理图,您能不能再建议我修改栅极电阻?谢谢。

    我使用了 N-MOS Infineon IPW65R041CFD。 期待您的回复,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    感谢您的原理图、很抱歉耽误您的回复。

    我有几个问题需要澄清:

    2) 2)对于 HS FET ->

     - 12V_SA =漏极?

     - DRV_A1 =栅极?

     - DRV_GND1 =源?

    3) 3)对于 LS FET ->

     - 12V_SB =漏极?

     - DRV_A2 =栅极?

     - DRV_GND2 =源?

    4) 4) D157/D160的引脚3连接到什么?

    5) 5)什么 FET 损坏了 HS 或 LS? FET 损坏的时间是何时关闭或打开?  

    6) 6)您是否能够针对   发生故障的 FET 获取 Vgs、IL 和任何其他重要波形的示波器截图?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    在测试条件,中

    2) 2)对于 HS FET ->

    - 12V_SA =漏极? ===否,在高驱动电压中,12V_SA 电压为12V,
    在低电平电压驱动条件下、12V_SA 电压为-2V

    - DRV_A1 =栅极? ==yes

    - DRV_GND1 =源? ==yes

    3) 3)对于 LS FET ->

    - 12V_SB =漏极? ==否,在高驱动电压中,12V_SB 电压为12V,
    在低电平电压驱动条件下、12V_SB 电压为-2V
    - DRV_A2 =栅极? ==yes

    - DRV_GND2 =源? ===是

    4) 4) D157/D160的引脚3连接到什么? ===悬空

    5) 5)什么 FET 损坏了 HS 或 LS? FET 损坏的时间是何时关闭或打开? === HS 和 LS 都可能损坏。 一

    6) 6)您是否能够针对发生故障的 FET 获取 Vgs、IL 和任何其他重要波形的示波器截图? ===抱歉,我的示波器坏了。如果您这样做的话
    需要波形、我将会查看范围
    两天后拍摄


    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    每次您尝试切换时 FET 是否都会失败->也就是说 、您打开了2个新 FET、它们每次都会失败? 实现了多少次失败? 有多少次尝试使其失败?

    对于栅极电阻器值、请尝试使用1或2欧姆的栅极电阻器差来补偿 UCC27524、以匹配 RXD_604的 R_OH。 这将允许驱动器以类似的峰值 di/dt 进行驱动。 确保至少放置一个0603电阻器、以便脉冲栅极电流不会损坏该电阻器。 衰减的1206尺寸栅极电阻器将正常。 如果这解决了您的问题、请更新我。

    进一步研究 DS 差异后、我 注意到两个器件的 VCC 建议额定值相差很大。 由于我们的器件具有较低的电压、如果噪声变为高电平、则可能会导致器件出现问题。 这可能不是原因,我想我只提一下。

     UCC27524 VCC 额定值为4.5至18V

     - IXD_604 VCC 额定值为4.5至35V

    谢谢、